Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 1 janv. 1970

Nouvelle génération : Système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 – la sécurité et le standard jusque dans la périphérie

Avec le système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal 2, Pilz met sur le marché une nouvelle génération d’appareils pour le terrain. Elle est constituée du module de communication PROFINET et d’une sélection de modules d’entrées / sorties.Le PSSuniversal 2 offre une flexibilité, une ouverture et une modularité dans un même système – pour la sécurité et le standard. La fusion des fonctions standard et de sécurité ainsi que les améliorations techniques et mécaniques contribuent dès la phase de planification à gagner du temps et à réduire les coûts de l’utilisateur.

Convivialité lors de l’installation et de la maintenance

Avec la nouvelle architecture du système en trois parties, les coûts de maintenance sont réduits de manière significative : le diagnostic peut être réalisé avec une extrême précision dans le système d’entrées / sorties déportées. Cela permet une localisation rapide des erreurs et par conséquent leur suppression. Il est possible de remplacer un module pendant le fonctionnement. Le remplacement de la tête de station peut être effectué sans avoir recours à une nouvelle configuration. Autre avantage : pour remplacer le fond de panier, il n’est plus nécessaire d’effectuer un démontage complet.

 

 

Nouveau logiciel de configuration pour réaliser rapidement l’architecture du système

Les utilisateurs peuvent assembler rapidement et simplement sur l’écran l’architecture du système par la fonction « glisser-déplacer » : pour ce faire, Pilz fournit le nouveau logiciel de configuration PASconfig. Grâce à l’architecture logique, l’utilisateur est guidé pas à pas au cours de l’installation manuelle. Cette utilisation intuitive contribue à éviter les erreurs et au final, l’utilisateur gagne du temps. La mise en service du système est rapide et simple.

 

 

 

Une infrastructure pour la sécurité et le standard

Le PSSuniversal 2 traite aussi bien les signaux de commande de sécurité que les signaux standard. La sécurité et le standard sont mélangés physiquement mais séparés logiquement l’un de l’autre et donc sans rétroaction. La tête de station communique dans la fonction de base avec PROFINET/PROFIsafe. Au cours de la prochaine étape, le système est étendu d’un module de communication avec Ethernet IP / d’une interface de sécurité CIP et d’autres modules d’entrées / sorties.

Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 constitue une solution pour la périphérie de commande sur mesure. Les utilisateurs peuvent relier les entrées / sorties déportées aux systèmes de commande maîtres à partir de protocoles de communication industrielle courants. Le système déporté présente des avantages là où les installations comportent de nombreuses dérivations. Les utilisateurs obtiennent un système efficace, ouvert et extensible qui, grâce à sa structure modulaire, satisfait par exemple aux exigences élevées de l’industrie automobile.

Pilz est présent au SPS IPC Drives 2016, dans le hall 9, stand 370. Pour plus d’informations : www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

Avec la nouvelle génération PSSuniversal 2, Pilz poursuit la success story des systèmes universels d’entrées / sorties déportées et des systèmes de commande de la marque Pilz.
Avec la nouvelle génération PSSuniversal 2, Pilz poursuit la success story des systèmes universels d’entrées / sorties déportées et des systèmes de commande de la marque Pilz.

Avec la nouvelle génération PSSuniversal 2, Pilz poursuit la success story des systèmes universels d’entrées / sorties déportées et des systèmes de commande de la marque Pilz.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be