Belgique | français

Ostfildern, 27 sept. 2016

Pilz est présent au SPS IPC Drives 2016 : la robotique de sécurité et l’usine intelligente au premier plan - Les réponses en termes de sécurité pour les automatismes

Comment peut-on mettre en œuvre en toute sécurité une vraie collaboration homme / robot (CHR) ? Et comment les constructeurs et les utilisateurs conservent-ils une vue d’ensemble, même avec des machines et des installations conçues de façon modulaire et réparties ? Les visiteurs du stand de Pilz au salon SPS IPC Drives 2016 obtiendront des réponses concrètes à ces questions. Le fournisseur de solutions d’automatismes montre à Nuremberg de nouveaux produits et prestations de services pour la robotique de sécurité ainsi que pour les automatismes dans l’usine intelligente.

L’Industrie 4.0 : automatiser des installations modulaires en toute sécurité et simplicité

La conception modulaire des installations constitue un élément clé pour une production flexible et mise en réseau au sens de l’Industrie 4.0. Avec son installation de démonstration Smart Factory, entièrement automatisée avec ses propres solutions, Pilz montre à Nuremberg comment des produits personnalisés peuvent être fabriqués rapidement, en toute flexibilité et à moindres coûts. La ligne de fabrication modulaire concrétise la communication des systèmes d’automatismes répartis en interaction avec les actionneurs et les capteurs. Le système d’automatismes PSS 4000, compatible avec l’Industrie 4.0, coordonne le fonctionnement de tous les composants mis en réseau – pour la sécurité et le standard, de l’ingénierie à la visualisation.

1:0 pour Pilz Motion Control : par ailleurs, les visiteurs à Nuremberg peuvent rivaliser contre le babyfoot entièrement robotisé et automatisé avec des produits de Pilz. En interaction avec les capteurs, les systèmes de contrôle-commande et le Motion Control, il existe des combinaisons tactiques qui se caractérisent par une précision et une performance maximales.

Les hommes et les robots travaillent main dans la main – sans aucune barrière de sécurité

Sur le stand de Pilz, les visiteurs découvrent comment les hommes et les robots peuvent travailler ensemble en toute sécurité sans qu’ils soient séparés par un protecteur mobile. On y montre une application robotique industrielle type qui est sécurisée avec des produits Pilz selon le principe de la limitation de la puissance et de la force et qui permet par conséquent une véritable collaboration entre les hommes et les machines. Cette application présentée sur le salon a été homologuée CE par Pilz. Au salon, les experts expliquent les étapes nécessaires. Le nouvel appareil de mesure de la collision PROBmdf joue un rôle essentiel. Il mesure les forces qui interviennent sur le corps humain en cas de collision avec le robot. La mesure de la collision fait partie de l’offre complète de prestations de services de Pilz pour la validation conformément à la nouvelle norme CHR, l’ISO/TS 15066.

Une nouvelle prestation pour la gestion de l’énergie selon l’ISO 50001

En plus du thème de la CHR, les prestations de services dans le domaine de la gestion de l’énergie sont au cœur de la participation au salon. Pilz apporte son soutien de manière pratique à des entreprises lors de la mise en œuvre d’une gestion systématique de l’énergie jusqu’à la certification selon l’ISO 50001. Les experts de Pilz montrent les potentiels source d’économies d’énergie et contribuent à augmenter la compétitivité. Avec une gestion de l’énergie certifiée, les entreprises apportent une contribution précieuse à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Nouveautés dans les domaines des capteurs, des systèmes de commande et des actionneurs

À Nuremberg, Pilz présente toute une série de nouveautés issues des domaines des capteurs, des systèmes de contrôle-commande et du Motion Control, ainsi que les systèmes de diagnostic et de visualisation et les logiciels adaptés.

Nouvelles barrières immatérielles pour le type 4

Les nouvelles barrières immatérielles PSENopt II permettent une intervention en toute sécurité dans le procédé de fabrication et satisfont à la protection des doigts et des mains en fonction de l’application. À côté des premières barrières immatérielles de type 3, déjà disponibles, les PSENopt II existent maintenant en tant que variante de type 4. Ces dernières sont adaptées aux applications jusqu’à PL e conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Grâce à leur architecture étroite, les nouvelles barrières immatérielles PSENopt slim peuvent surtout être utilisées dans des applications qui requièrent un faible encombrement ainsi que dans les systèmes de portes. Là, les barrières immatérielles de type 2 et de type 4 satisfont également à la protection des doigts et des mains en fonction de l’application.

Safety Device Diagnostics : un meilleur diagnostic, une plus grande disponibilité

Le capteur de sécurité codé PSENcode aux dimensions compactes peut désormais être utilisé avec le Safety Device Diagnostics. Ce dernier est constitué, en plus des capteurs, d’un module de bus de terrain et d’un répartiteur et il propose un diagnostic simple et détaillé des appareils de sécurité. L’afficheur intégré au module de bus de terrain garantit une obtention directe des informations sur les données de diagnostic complètes. Ainsi, il est possible de réduire les coûts d’intervention et d’augmenter la disponibilité des machines.

Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 : flexibilité maximale

Sur l’appareil de base PNOZ m B1, on peut désormais raccorder du côté droit jusqu’à 12 modules d’extension de sécurité. De plus, il existe un module de sorties avec 14 sorties statiques pour les applications standard non axées sur la sécurité. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’une flexibilité maximale lors de la commande de leurs fonctions de sécurité, en particulier pour les grands projets.

Nouvelle génération de systèmes d’entrées / sorties déportées

Avec la nouvelle génération PSSuniversal 2, Pilz poursuit la success story des systèmes universels d’entrées / sorties déportées et des systèmes de commande de la marque Pilz. Le système d’entrées / sorties déportées PSS u2 est constitué du module de communication PROFINET et d’une sélection de modules d’entrées / sorties. Grâce aux progrès techniques et mécaniques, les utilisateurs bénéficient d’un gain de temps et d’une réduction des coûts.

Performance pour les applications Motion exigeantes

Le nouveau système de commande Motion Control PMCprimo MC offre, en tant que solution autonome, une grande performance pour les tâches Motion exigeantes. La solution du contrôleur de mouvement extensible dispose de nombreuses interfaces de communication (exemple : Modbus TCP, CAN ou Profibus DP-S) et constitue par conséquent une solution flexible pour de multiples domaines d’applications.

Une étroite collaboration pour une visualisation complète

Avec sa nouvelle solution de visualisation PMIvisu, Pilz opte pour une collaboration particulièrement étroite du matériel et du logiciel. Le PMIvisu est composé d’interfaces Homme Machine PMI de Pilz sur lesquelles la solution de visualisation PASvisu basée sur internet est pré-installée avec licence enregistrée. Les utilisateurs des solutions de commande de Pilz peuvent piloter, diagnostiquer et visualiser des installations complètes.

Pilz 2017 en avant-première

Au salon de Nuremberg, la société spécialisée dans les automatismes propose d’ores et déjà un aperçu des innovations de Pilz en 2017 : par exemple, le prototype d’un tapis sensible pour les applications avec des robots est exposé. Ce capteur tactile constitue une aide précieuse lors de la visualisation et la détermination de l’emplacement des personnes ainsi qu’une perspective prometteuse pour obtenir plus de dynamisme dans la CHR.

Pilz présente pour la première fois une nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence qui peuvent être activés électriquement. Ces boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence signalent, par leur éclairage, s’ils sont activés ou non.

En 2017, Pilz mettra par ailleurs sur le marché un scanner laser pour le balayage de zones de protection. Ce scanner permet, grâce à un montage en série, une surveillance productive des surfaces.

Pilz expose dans le hall 9, stand 370. Pour plus d’informations: https://www.pilz.com/fr-INT/sps-ipc-drives

Au SPS IPC Drives 2016, Pilz présente des solutions d’automatismes pour l’usine intelligente. La ligne de fabrication modulaire concrétise la communication des systèmes d’automatismes répartis en interaction avec les actionneurs et les capteurs.
Au SPS IPC Drives 2016, Pilz présente des solutions d’automatismes pour l’usine intelligente. La ligne de fabrication modulaire concrétise la communication des systèmes d’automatismes répartis en interaction avec les actionneurs et les capteurs.

Au SPS IPC Drives 2016, Pilz présente des solutions d’automatismes pour l’usine intelligente. La ligne de fabrication modulaire concrétise la communication des systèmes d’automatismes répartis en interaction avec les actionneurs et les capteurs.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be