Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 29 sept. 2016

Pilz propose en ce moment le tout nouveau système de commande autonome Motion Control – plus de puissance de mouvement !

Avec le PMCprimo MC, Pilz propose maintenant une nouvelle solution de contrôleur de mouvement autonome. Avec le processeur de 1,3 GHz, le PMCprimo MC fournit une performance très élevée qui garantit une plus grande productivité et qualité de process. La solution de contrôleur de mouvement extensible peut désormais être utilisée dans des machines et des installations plus complexes grâce à sa performance élevée.

D’une part, il est maintenant possible de réaliser des programmes de plus grande taille avec le même temps de cycle, et d’autre part, avec une taille de programme identique, on peut mettre en œuvre des temps de cycle plus courts. De cette manière, les PMCprimo MC, qui sont plus performants, garantissent non seulement une plus grande productivité des installations, mais aussi une meilleure qualité des process. Grâce au logiciel PLC conçu selon l’EN/CEI 61131, le système de commande permet également une mise en service rapide.

Ouvert, flexible et à moindre coût
Le PMCprimo MC est aujourd’hui déjà compatible avec différentes interfaces de communication telles que, par exemple, Modbus TCP, CANopen et Profibus DP-S : le contrôleur de mouvement possède trois entrées codeur pour codeur absolu ou codeur incrémental. Elles permettent la mise en œuvre de la fonction codeur maître et des régulations de position. Une interface USB est disponible pour la sauvegarde des données. Ainsi, une utilisation d’automatismes très variés est possible, ce qui fait du PMCprimo MC une solution flexible de contrôle du mouvement.
À cela s’ajoutent 16 entrées et sorties digitales, de telle sorte que le contrôleur autonome PMCprimo MC dispose à son bord d’un grand nombre d’applications avec des interfaces d’entrées / sorties. De ce fait, le contrôleur compact PMCprimo MC constitue une solution de contrôle-commande avantageuse pour des applications avec plusieurs entraînements.

Excellent, le PMCprimo !
Les systèmes de commande PMCprimo de Pilz offrent les fonctionnalités API et Motion. Au sein d’une installation, les PMCprimo se chargent des automatismes, y compris de la gestion des mouvements pour une multitude d’axes numériques séparés physiquement, mais synchronisés. Il est possible de réaliser des applications complètes dans tous les environnements d’entraînements, comme par exemple, les applications Pick and Place qui sont conçues à partir des fonctions de commande d’un API et des fonctions Motion Control.
Le nouveau système de commande autonome Motion Control PMCprimo MC complète le système de commande intégré dans l’entraînement PMCprimo C en tant que système de commande externe ouvert. Vous trouverez un complément d’informations sur le PMC sur :
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme

Avec le PMCprimo MC, Pilz propose une nouvelle solution de contrôleur externe qui peut être utilisée dans des machines et des installations plus complexes grâce à sa performance élevée.
Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be