Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 22 avr. 2016

Nouvelle gamme de produits PMI 6 Control de Pilz dans le domaine des systèmes de commande et de visualisation – visualiser et commander dans le package

Pilz, société spécialisée dans les automatismes, présente dans sa nouvelle gamme de produits PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control, sa nouvelle interface Homme Machine qui est équipée d’un logiciel API conformément à la norme CEI 61131-3. En plus d’un diagnostic et d’une visualisation professionnels, il est désormais possible de piloter l’ensemble du process de l’installation dans un seul appareil. Ainsi, le PMI 6 Control offre non seulement un diagnostic complet mais il contribue aussi à augmenter la productivité de l’« installation sous contrôle ».

Les interfaces Homme Machine PMI 6 Control sont basées sur un processeur performant de 1,3 GHz. Avec une mémoire vive RAM de 512 MB, une capacité mémoire Flash de 512 MB et le système d’exploitation Windows Embedded Compact 7, une plate-forme performante voit le jour pour toutes les applications.
En association avec les systèmes de contrôle-commande Pilz, il est possible d’obtenir un diagnostic et une visualisation plus rapides des machines et des installations. Les temps d’arrêt peuvent ainsi être réduits.

Intuitif et ouvert
La nouvelle génération de PMI 6 Control dispose par ailleurs d’un écran tactile en verre capacitif en 7 ou 12 pouces. L’utilisation est intuitive et par conséquent, rapide et simple. Une productivité élevée des machines et des installations est ainsi garantie.
Les interfaces Homme Machine sont déjà équipées d’une visualisation conviviale. D’autre part, chaque logiciel IHM courant peut être utilisé pour la visualisation grâce à des interfaces ouvertes. De ce fait, il est possible d’installer facilement des packages logiciels à l’aide de l’assistant PMI qui est une composante de la carte SD fournie et peut être si nécessaire consulté en toute simplicité. Cela réduit les frais de mise en service.

En texte clair, c’est plus rapide
Dans la gamme de produits PMI 6 Control, le concept de diagnostic PVIS de Pilz est déjà pré-installé : en cas de dysfonctionnement d’une machine, il simplifie la recherche des erreurs sur les installations équipées d’interfaces Homme Machine PMI et de systèmes de commande de sécurité de Pilz. Les messages d’erreurs sont affichés en texte clair et des propositions concrètes sont formulées pour la suppression des erreurs. L’utilisateur est guidé pas à pas vers la solution. Il n’est plus nécessaire de consacrer beaucoup de temps à la recherche des erreurs.
 

La nouvelle gamme de produits PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control de Pilz est équipée d’un logiciel API. En plus d’un diagnostic et d’une visualisation professionnels, il est désormais possible de piloter l’ensemble du process de l’installation.
La nouvelle gamme de produits PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control de Pilz est équipée d’un logiciel API. En plus d’un diagnostic et d’une visualisation professionnels, il est désormais possible de piloter l’ensemble du process de l’installation.

La nouvelle gamme de produits PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control de Pilz est équipée d’un logiciel API. En plus d’un diagnostic et d’une visualisation professionnels, il est désormais possible de piloter l’ensemble du process de l’installation.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be