Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 11 mars 2016

Nouvelle solution de diagnostic « Safety Device Diagnostics » de Pilz – diagnostic : fiable !

Pilz, société spécialisée dans les automatismes, élargit sa gamme avec la solution de diagnostic « Safety Device Diagnostics » qui est constituée d’un module de bus de terrain, d’un répartiteur ainsi que d’un capteur de sécurité PSEN. La nouvelle solution de diagnostic permet également de consulter en toute simplicité des données complètes de capteurs, même à distance. Les coûts d’intervention peuvent ainsi être considérablement réduits et la productivité sensiblement augmentée.

Le « Safety Device Diagnostics » fournit, en tant qu’informations sur le diagnostic, des données telles que, par exemple, l’activation partielle, les surtensions et les micro-coupures, les effets de la température, les manœuvres, le rebondissement, l’identification / code RFID. Toutes les données de diagnostic supplémentaires mises à disposition par chaque capteur facilitent la maintenance préventive. De ce fait, les temps d’arrêt sont insignifiants.

Des informations comme et où vous le souhaitez
En plus d’une maintenance à distance simple, assurée par exemple à partir d’un serveur internet, l’afficheur intégré au module de bus de terrain garantit la disponibilité des informations non seulement sur les moniteurs de commande de la machine, mais aussi directement dans l’armoire électrique. Le module de bus de terrain sert d’interface unique pour le bus de l’installation de tous les appareils de sécurité raccordés, ce qui contribue à réduire les coûts de l’installation. Il est également possible de raccorder des appareils d’autres marques directement via les entrées / sorties intégrées.

Le diagnostic modulaire des capteurs vous rend indépendant
Le « Safety Device Diagnostics » est par ailleurs facilement extensible et favorise ainsi l’architecture modulaire des machines. Avec le « Safety Device Diagnostics » pour un câblage conventionnel ou pour le Safety Device Diagnostics, il est possible d’utiliser les mêmes capteurs.
D’autre part, pour chacune des applications, on peut décider, indépendamment de l’application existante, si le Safety Device Diagnostics doit être à nouveau utilisé. L’architecture dédiée à la sécurité est toujours conservée car les informations de signalisation conventionnelles, par exemple du capteur de sécurité codé PSENcode de Pilz qui dispose d’une architecture étroite, sont activées par le module de bus de terrain du Safety Device Diagnostics pour ce dernier.

Plus rapide en série, plus performant combiné
Par ailleurs, il est possible, avec le « Safety Device Diagnostics » monté en série sur le terrain, de mettre en œuvre une installation rapidement et simplement. La combinaison des « capteurs Device Diagnostics » et des blocs logiques de sécurité PNOZ de Pilz, par exemple les PNOZ X ou PNOZsigma, permet de concevoir une solution complète et économique.

Pilz expose au Salon de Hanovre dans le hall 9, stand D17 et sur le stand de SmartFactory KL dans le hall 8, stand D20.

Pour plus d’informations : Salon de Hanovre ou à partir du code web web9481.

La solution de diagnostic « Safety Device Diagnostics » fait aussi partie des nouveautés de Pilz présentées au Salon de Hanovre 2016. Elle est constituée d’un module de bus de terrain, d’un répartiteur ainsi que d’un capteur de sécurité PSEN.
La solution de diagnostic « Safety Device Diagnostics » fait aussi partie des nouveautés de Pilz présentées au Salon de Hanovre 2016. Elle est constituée d’un module de bus de terrain, d’un répartiteur ainsi que d’un capteur de sécurité PSEN.

La solution de diagnostic « Safety Device Diagnostics » fait aussi partie des nouveautés de Pilz présentées au Salon de Hanovre 2016. Elle est constituée d’un module de bus de terrain, d’un répartiteur ainsi que d’un capteur de sécurité PSEN.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be