Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 4 avr. 2014

Nouveau relais de sécurité PNOZ c2 de Pilz – surveillance rapide des barrières immatérielles

Pilz propose le tout nouveau relais de sécurité PNOZ c2 de la gamme de produits PNOZcompact pour la surveillance en toute sécurité de toutes les barrières immatérielles courantes de type 4 ou de capteurs avec des sorties statiques de sécurité (sorties OSSD) conformément à l'EN 61496. Un temps de réponse court d'un maximum de 12 millisecondes garantit une sécurité plus flexible sachant que les barrières immatérielles peuvent être montées à proximité du mouvement dangereux. Le nouveau PNOZ c2 peut être utilisé dans tous les domaines de la construction de machines et satisfait ainsi aux exigences de sécurité les plus élevées jusqu'au niveau de performance (PL) e ou au niveau d'intégrité de sécurité claim limit (SIL CL) 3. En particulier, le relais de sécurité apporte des avantages dans la construction de machines en série.

Grâce au temps de réponse total court d'un maximum de 12 millisecondes, garanti pendant tout le cycle de vie, les barrières immatérielles peuvent être montées à proximité de la source de danger. En fonction de l'environnement de l'application, il n'est pas nécessaire de rajouter une protection de la zone située juste derrière une barrière immatérielle.
Le temps de réponse du nouveau relais de sécurité est affiché sur sa face avant. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et de la maintenance, notamment lors de l'inspection annuelle des équipements de protection électrosensibles (inspection des EPES). Grâce à la tension d’alimentation directe de l'émetteur et du récepteur des barrières immatérielles via le PNOZ c2, ces dernières peuvent être installées plus rapidement.
En association avec, par exemple, des barrières immatérielles PSENopt et des capteurs pour protecteurs mobiles PSENcode de Pilz, on obtient une solution rapide et de sécurité pour les équipements de protection électrosensibles.
Pour la surveillance des barrières immatérielles de type 4 et des capteurs avec des sorties OSSD, le nouveau PNOZ c2 offre des standards de sécurité les plus élevés jusqu'à PL e selon l'EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon la CEI 62061.

Installation rapide, à moindres frais et flexible
Deux options de démarrage – auto-contrôlée ou automatique – simplifient le raccordement de l'option de démarrage souhaitée, puisque un câblage supplémentaire des bornes n'est pas nécessaire pour la sélection. Les borniers à ressorts installés sur l'appareil qui peuvent être raccordés sans outil, contribuent à une installation simple et rapide. Ainsi, le PNOZ c2 permet non seulement de gagner du temps mais aussi de réduire les coûts grâce à un raccordement simplifié et à une maintenance flexible.

Documentation simplifiée
Le PNOZ c2 dispose d'un schéma de principe sur l'appareil avec exemple de câblage permettant un raccordement sans documentation supplémentaire.
Un code QR se trouve par ailleurs sur le nouveau relais de sécurité à partir duquel il est possible de consulter des informations plus détaillées sur le produit. De ce fait, les données récentes sur les produits sont toujours disponibles.

 

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

;