Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 6 mars 2014

Nouvelle conception du sélecteur du mode de fonctionnement PITmode de Pilz pour les machines-outils – équipé pour une utilisation internationale

Le sélecteur du mode de fonctionnement éprouvé PITmode de Pilz existe maintenant dans une nouvelle conception et peut contenir en option des pictogrammes pour les machines-outils. Grâce à l'utilisation des icônes spécifiés par la norme, il peut être utilisé de façon idéale à l'international. Le PITmode propose deux fonctions dans un même appareil compact : le choix en toute sécurité des modes de fonctionnement et des autorisations d'accès à la machine qui ont été définis.

D'une part, les modes de fonctionnement définis du système de commande sont détectés en toute sécurité : Le PITmode commute ainsi en toute sécurité d'un mode de fonctionnement à un autre par auto-surveillance. Cinq modes de fonctionnement réglables sont possibles : mode automatique, mode réglage, intervention manuelle dans des conditions limitées, mode spécial ou observation du process et mode maintenance. Grâce à l'afficheur à LEDs, le mode de fonctionnement actuellement sélectionné peut également être affiché avec garantie d'infraudabilité tout comme le niveau d'autorisation. Le PITmode peut être utilisé dans des applications jusqu'à PL e selon l'EN ISO 13849-1 ou SIL 2 selon l'EN CEI 62061.

PITmode : la protection des accès et la protection contre la fraude dans un même appareil
D'autre part, les autorisations d'accès à une machine peuvent être administrés : à partir de la clé codée, chaque utilisateur obtient un accès aux fonctions ou aux modes de fonctionnement des machines pour lesquels il dispose d'une autorisation. Grâce au numéro d'identification de la clé transférée sans contact sur la base de la technologie RFID, les différents niveaux d'autorisation sont sélectionnés dans la commande d'une machine. Ainsi, le PITmode offre, grâce au codage universel, une grande protection contre les accès et la fraude.

Pilz expose dans le hall 9, stand D 17. Pour plus d'informations : https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be