8 mars 2021

Télécharger la présentation Speed Monitoring systems

La surveillance en toute sécurité de mouvements peut être réalisée par la surveillance de la vitesse de rotation et sert à la protection du personnel utilisateur et de maintenance. Les mouvements dangereux sont ainsi détectés en toute sécurité et des contre-mesures appropriées peuvent être déclenchées à temps.

Pilz offre un choix de solutions pour une surveillance de sécurité

Mouvement et arrêt en toute sécurité – avec les nouveaux codeurs incrémentaux PSENenco de Pilz, vous surveillez les fonctions de sécurité telles que la vitesse, le sens de rotation, l’accélération et l’arrêt de rotation. La haute résolution permet des temps de réponse rapides et une grande précision de mesure.

La solution complète avec le relais de sécurité PNOZs30, les micro automates configurables PNOZmulti ou le système PLC PSS 4000 permet un positionnement de sécurité jusqu'à SIL2/PLd et une vitesse de sécurité jusqu'à SIL3/PLe.

Télécharger la présentation 'Speed monitoring systems'

Notre département de support technique a fait une présentation substantielle sur les systèmes de surveillance de la vitesse. Il s'agissait notamment des bases de l'utilisation des codeurs, des différentes fonctions de surveillance de la vitesse et des différentes solutions proposées par Pilz à cet effet, y compris les données techniques.

Vous voulez être sûr que PSENenco est la bonne solution pour votre application ? Demandez un modèle de démonstration pour un test.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?