Belgique | français

17 nov. 2017

Premières mondiales présentées au SPS IPC Drives 2017

C’est sur le thème « La sécurité dans toutes les dimensions » que Pilz présentera au salon SPS IPC Drives ses solutions par secteurs d’activités, les nouveautés sur ses produits et ses prestations de services qui permettront de vous proposer une solution complète pour les automatismes. Parmi les premières mondiales présentées figureront le tapis sensible de sécurité PSENmat avec détection de position, ainsi que le PSS67 PLC, le premier système de commande API de sécurité avec indice de protection IP67.

Capteurs dynamiques pour plus de productivité et d’ergonomie

L’un des points forts de cette année est le nouveau tapis sensible de sécurité PSENmat qui permet de nouveaux concepts de machines grâce à la détection de position intégrée. Il offre par exemple la possibilité de travailler les mains libres, car il dispose de capteurs virtuels intégrés dans des zones marquées. Ainsi, le PSENmat associe la surveillance en toute sécurité des surfaces à la commande de machines et d’installations, le tout dans un même capteur !

Le nouveau scrutateur laser de sécurité PSENscan est adapté à la surveillance des surfaces en deux dimensions. Avec le PSENscan, vous sécurisez l’accès non seulement à la zone dangereuse, mais aussi à l’espace qui se situe derrière elle. Tant que des personnes se trouvent dans la zone dangereuse, tout redémarrage non souhaité de la machine est empêché. Sécurisez entièrement les véhicules à guidage automatique (VGA) avec seulement deux scrutateurs laser de sécurité ! Les scrutateurs laser en 2D détectent les objets qui se trouvent sur le trajet du VGA et freinent ce dernier en temps voulu.

PSS67 PLC : automatisez en dehors de l’armoire électrique

Avec le système de commande IP67 PSS67 PLC, Pilz propose le premier système de commande API de sécurité avec indice de protection IP67. Grâce à son électronique entièrement surmoulée, le module est mécaniquement très robuste et peut être monté directement sur la machine. Non seulement, cela réduit les opérations de câblage par rapport aux systèmes basés dans une armoire électrique, mais cela vous permet également de mettre en œuvre des installations modulaires de manière plus flexible.

Venez rencontrer Pilz au SPS 2017 !

Du 28 au 30 novembre 2017, nous présenterons à Nuremberg (Allemagne) ces nouveautés, ainsi que bien d’autres issues du domaine des capteurs, des systèmes de contrôle-commande et du Motion Control, sans oublier les logiciels et prestations de services.

Nous avons éveillé votre curiosité ? Venez nous rendre visite dans le hall 9, stand 370. Nous serions heureux de vous rencontrer !

Pour plus d’informations :

Nouveautés
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be