24 août 2017

La production du futur : voilà comment réagir efficacement aux souhaits de vos clients

Le système d’automatismes PSS 4000 permet de réaliser des concepts d’automatismes individuels, performants et modulaires. Une nouveauté de la version 16 dans le logiciel d’ingénierie PAS4000 simplifie encore fortement la standardisation pour les machines modulaires.

Le système d’automatismes PSS 4000 est la solution optimale pour la production flexible et modulaire de demain. Grâce à son logiciel d’ingénierie PAS4000 intelligent et simple, les constructeurs d’installations peuvent réagir rapidement et en toute flexibilité aux changements des conditions du marché et aux adaptations nécessaires des capacités du module. Avec les composants adaptés à vos besoins, vous réalisez des changements rapides et des processus de production flexibles. Le système d’automatismes rend les installations très disponibles tout au long du cycle de vie et prend en charge des solutions pour l’Industrie 4.0.


Production personnalisée et économique à la fois

Vous souhaitez fabriquer des installations personnalisées et économiques à la fois ? Il est alors important de pouvoir gérer efficacement plusieurs variantes. Cela permet d’obtenir une grande disponibilité de vos lignes de fabrication. Une nouveauté de la version 16 dans le logiciel d’ingénierie PAS4000 du système d’automatismes PSS 4000 facilite encore la standardisation des machines modulaires.


Standardisation plus simple pour les machines modulaires

Nous avons ajouté à la commande de configuration via les paramètres d’application des composants dédiés à la sécurité. De cette manière, vous pouvez mettre en œuvre en toute simplicité des concepts modulaires pour la sécurité des machines avec plusieurs variantes ou différents modules de fonctions. Lors du démarrage du système, les paramètres d’application signalent à la commande quel matériel est présent dans la variante (de machine) sélectionnée et quelle variante de programme doit être utilisée.

Il est ainsi possible de créer un programme PAS unique avec toutes les variantes possibles et de sélectionner la variante utilisée sur la machine correspondante lors de la mise en service. En tant que constructeur d’installations, vous pouvez ainsi mieux exploiter la production et optimiser les processus de fabrication.


Configuration simple des variantes

Vous pouvez apporter des modifications à l’installation après la création de projets, sans avoir à adapter le programme utilisateur. Si une installation doit être mise à disposition dans une autre variante, il suffit de modifier en conséquence les paramètres d’application. Le projet ne doit donc être créé qu’une seule fois pour toutes les variantes de la gamme d’installations.

Le grand avantage : vous pouvez utiliser un projet homologué une seule fois pour plusieurs variantes. La somme de contrôle du projet reste inchangée. Tous les paramètres d’application qui activent alors les fonctions individuelles de chaque variante sont contenus dans une propre somme de contrôle. Il est ainsi possible de voir en un coup d’œil que seules les valeurs pour les paramètres d’application, et non pour le projet lui-même, ont été changées.


Pour plus d’informations :

Logiciel d’ingénierie PAS4000