Belgique | français

24 août 2016

La sécurité et la sûreté – les deux revers de la médaille ?

Renseignez-vous sur les nouvelles exigences de sécurité pour les installations sur le modèle de l’Industrie 4.0.

Avec l’évolution des systèmes d’automatismes liés à l’Industrie 4.0, les entreprises sont confrontées à de nouvelles exigences de sécurité. Le monde des automatismes fusionne avec l’univers informatique. La sécurité et la sûreté sont par conséquent indispensables pour le fonctionnement des installations sur le modèle de l’Industrie 4.0. Par rapport aux installations de production traditionnelles, celles-ci disposent d’interfaces sur leur environnement.


Comment distingue-t-on la sécurité de la sûreté ?

La sécurité exige que des risques résiduels en provenance d’une machine ou d’une installation ne dépassent pas des valeurs acceptables. Cela inclut à la fois les dangers liés à l’environnement de l’installation (exemple : dommages causés à l’environnement) et les dangers au sein de l’installation (exemple : les personnes qui se trouvent dans l’installation).

La sûreté concerne la protection d’une machine ou d’une installation contre un accès non autorisé de l’extérieur ainsi que la protection des données sensibles contre une falsification, une perte ou un accès non autorisé au niveau interne. Cela inclut les attaques explicites et les incidents involontaires liés à la sûreté.


Exigences en termes de sécurité et de sûreté

Les installations sur le modèle de l’Industrie 4.0 peuvent à l’avenir être reconfigurées et optimisées de manière autonome. Cela requiert toutefois une réévaluation de la sécurité (sécurité et sûreté) par l’installation au cours du fonctionnement. De plus, il faut s’assurer qu’il ne résulte des lacunes issues de la sûreté aucun risque important lié à la sécurité.

Les solutions globales d’amélioration ne requièrent pas seulement une interaction entre la sécurité & la sûreté. Bien souvent, elles nécessitent une orientation spécifique vers des architectures systèmes en suivant les standards ouverts et en incluant les considérations des fabricants. Si on prend en compte l’aspect sécurité, il faut vérifier dans quelle mesure les thèmes liés à la sûreté influencent la sécurité fonctionnelle.


Pour plus d’informations :

Le livre blanc sur l’Industrie 4.0

L’Industrie 4.0 chez Pilz

Le système d’automatismes PSS 4000 compatible avec l’Industrie 4.0

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be