Belgique | français

1 avr. 2016

Nouveaux produits et solutions au Salon de Hanovre

Des premières mondiales aux thèmes de l’avenir : renseignez-vous dès aujourd’hui sur nos nouveautés de 2016.

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », nous vous montrons à Hanovre les nouveautés sur nos produits, les solutions par secteurs d’activités et les prestations de services pour la sécurité et le standard. Cela vous permet d’automatiser vos machines et installations de façon encore plus productive et économique – et en toute sécurité.


Nouveautés au Salon de Hanovre

Sur le stand de Pilz, nous célébrons une première mondiale : les nouvelles barrières immatérielles PSENopt II, en tant que premières barrières immatérielles de type 3, permettent une utilisation dans des applications de la catégorie de sécurité PL d selon la norme CEI/EN 61496. En effet, depuis le changement de la norme en mai 2015, les utilisateurs qui doivent satisfaire à PL d avaient l’obligation de passer au type 4. Cela entraîne dans la pratique une augmentation des coûts lorsque le type 4 n’est pas nécessaire. Le PSENopt II comble ainsi les lacunes de la norme, tout en garantissant une solution avec barrières immatérielles économique et adaptée.

Une autre innovation que nous allons vous présenter est le nouveau système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock. Il offre un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité pour la protection des personnes et des process jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e dans un même appareil.

Les diagnostics de l’appareil de sécurité sont également nouveaux. Ils permettent de consulter facilement des données, même à distance, et de réduire les coûts d’intervention ainsi que les temps d’arrêt.

Et ce n’est pas seulement dans le domaine des capteurs qu’une bonne vue d’ensemble garantit une plus grande disponibilité. À Hanovre, Pilz présente la nouvelle interface Homme Machine PMI 6 Control de la gamme PMI qui est équipée d’un logiciel API.


La robotique et l’Industrie 4.0 – expérimenter des thèmes d’avenir en live

En plus des nouveautés sur les produits, Pilz présente au cœur de sa participation au salon des thèmes clés pour l’avenir en proposant des outils de démonstrations en live sur la collaboration hommes / robots, comme par exemple un baby-foot automatisé, et l’Industrie 4.0. Jugez-en par vous-même comment il est possible de réaliser la collaboration en toute sécurité entre les hommes et les robots sans barrière de sécurité. Découvrez par ailleurs comment vous pouvez exploiter les avantages de l’Industrie 4.0 dès aujourd’hui dans votre production.


Challenge sportif : Mesurez-vous à notre baby-foot automatisé !  

Le championnat d’Europe de football se profile également à l’horizon. Tous ceux qui se mesurent au salon à notre baby-foot entièrement automatisé, reçoivent un calendrier de la coupe d’Europe. Le baby-foot est commandé par le Motion Control avec sécurité intégrée PMC qui a fait ses preuves. Le système de commande configurable PNOZmulti 2 assure la sécurité des barrières immatérielles.

Nous avons éveillé votre curiosité ? Alors, venez nous rencontrer sur notre stand dans le hall 9, stand D17. Nous serions heureux de vous rencontrer sur notre stand !


Pour plus d’informations :

Pilz présent au Salon de Hanovre 2016

Billets d’entrée


 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be