Belgique | français

11 mars 2016

Rétrofit des presses avec la technique d’entraînements asservis PMC

Grâce à la solution Safe Motion, la société Sona BLW Präzisionsschmiede a réduit ses coûts d’investissement et atteint une énorme augmentation de la productivité.

La société Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH sise à Remscheid (Allemagne) fabrique à une cadence rapide sur des presses automatisées, des pièces à usiner selon une procédure de forgeage de précision. Il s’agit par exemple de roues dentées pour la transmission qui sont utilisées dans l’industrie automobile. Grâce au rétrofit des presses, l’entreprise réalise à présent une meilleure productivité avec en même temps une sécurité plus importante.
 

Plus de productivité et de stabilité dans le process grâce aux fonctions Safe Motion

Lors du réglage et de la maintenance des machines, les mouvements de celles-ci doivent souvent fonctionner au ralenti et être limités pour ne pas mettre en danger les utilisateurs. L’EN 61800-5-2 définit à ce propos les fonctions nécessaires aux enchaînements de mouvements, à savoir pour le Safe Motion. Ainsi, par exemple, le réglage peut être effectué en toute simplicité grâce aux fonctions « limitation de sécurité de la vitesse » et « direction de sécurité ». La fonction « limitation de sécurité de la course » protège l’utilisateur contre des mouvements incontrôlables lors du chargement des matières premières. Les travaux de maintenance peuvent être effectués rapidement et sans danger grâce à la fonction « test du frein de sécurité ». Grâce à la combinaison des moteurs existants dans la presse avec les variateurs de puissance PMCprotego DS, les fonctions telles que, par exemple, la « limitation de sécurité de la vitesse » ont été installées.


Rétrofit sans remplacement des moteurs

Le remplacement des moteurs et de la transmission n’était pas nécessaire, ce qui a permis de maintenir les coûts d’investissement très bas. La fonction « arrêt de sécurité 2 » avec rampe de freinage auto-contrôlée permet maintenant un arrêt rapide en cas d’ouverture d’un protecteur mobile sans que les entraînements ne soient désactivés. Comme la tension du circuit intermédiaire des variateurs de puissance ne doit plus être coupée après la transformation, la durée de vie a pu être augmentée et on a pu obtenir un redémarrage très rapide avec peu de pertes.


Pour plus d’informations :

Technique d’entraînements asservis et fonctions Safe Motion

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be