9 févr. 2016

Réduire la durée de mise en service et augmenter la productivité

À partir de maintenant, vous disposez pour le système d’automatismes PSS 4000 de la version 13 du firmware avec de nombreuses nouvelles fonctions à télécharger.

Temps de mise en service réduits

Avec la fonction de modification en ligne, vous pouvez désormais lire les modifications individuelles de programmes sur le système de commande. Ainsi, vous gagnez du temps puisque, lors de la mise en service, il ne faut pas traduire et charger l’ensemble du programme. Comme les fonctions de sécurité et standard sont traitées de la même manière dans le système d’automatismes PSS 4000, la modification en ligne est maintenant pour la première fois possible chez Pilz pour le domaine failsafe.


Réduction des variantes d’appareils grâce à la standardisation

Avec la version 13, le système de commande PSSuniversal PLC offre une interface de l’appareil pour la communication standard avec les réseaux ProfiNET. ProfiNET est intégré aux systèmes de commande en tant que moyen de communication. Une configuration spéciale dans le PAS4000 permet d’utiliser avec le même matériel différents protocoles de communication (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP etc. et maintenant aussi : ProfiNET). Un système de commande PLC peut servir d’accès universel aux différents systèmes de communication.


Augmentation de la productivité

L’établissement d’une liaison configurable SafetyNET p FS présente un autre avantage. Cela garantit un établissement automatique de la liaison du système en cas de perte de la liaison SafetyNET p. Pour encore plus de sécurité, la nouvelle version permet une prolongation et une temporisation de l’impulsion dans le module compact Fast Control Unit (PSSu K F FCU). Il est ainsi possible de détecter et de traiter en toute sécurité de très courtes impulsions.


Avantages en un coup d’œil :

  • Gain de temps lors de la mise en service : pour la première fois, il est possible de compiler des parties individuelles du programme et des blocs fonctions pour le domaine failsafe, sans avoir à compiler le projet complet.
  • Réduction des variantes d’appareils grâce à la standardisation : un système de commande peut être utilisé grâce à la configuration dans le PAS4000 pour différents protocoles de communication Ethernet industriel, tels que, par exemple, ProfiNET.
  • Augmentation de la productivité : si une liaison SafetyNET p devait être interrompue, le système rétablit automatiquement la liaison.


Pour plus d’informations :

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

Réduire la durée de mise en service et augmenter la productivité