27 oct. 2015

Montage de dispositifs de verrouillage conformes à la nouvelle norme EN ISO 14119

Sinds kort geldt enkel nog de norm EN ISO 14119 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen. In deze newsflash geven we hieruit de highlights.

L’expiration de la norme EN 1088 remonte au 1er mai 2015. Depuis lors, toutes les installations se doivent d’être conformes à la nouvelle norme EN ISO 14119. Nos services sont régulièrement sollicités quant à l’application de cette norme. Par ailleurs, les disparités techniques entre l’ancienne et la nouvelle norme sont légion. C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous en proposer un bref aperçu ci-après.

Les principales nouveautés par rapport à l’ancienne norme s’énoncent comme suit :

  • Qu’en est-il des circuits en série des dispositifs de verrouillage ?
  • Qu’en est-il du contournement de portes ?
  • Qu’en est-il du verrouillage magnétique ?

Maatregelen tegen overbruggen

Classification

S’agissant du contournement des interrupteurs de sécurité, les différentes technologies mises à contribution se rangent dans quatre catégories aux termes de cette norme. Il convient de prendre une ou plusieurs mesures de prévention du contournement en fonction du type considéré.

Ci-après figure une description succincte de ces technologies et des catégories dans lesquelles se rangent ces dernières

  • Type 1 : contacteurs à cames, commutateurs de fin de course et charnières telles que la PSEN hinge conçue par Pilz
  • Type 2 : commutateurs mécaniques
    - Niveau bas et moyen : les ensembles ne sont pas isolés, ils se conjuguent avec d’autres ensembles appartenant par exemple à la gamme PSEN mech proposée par Pilz
    - Haut niveau : codage unique par commutateur
  • Type 3 : commutateurs à induction tels que les PSEN ini conçus par Pilz ou commutateur sans contact et sans intelligence..
  • Type 4 : commutateurs sans contact mais dotés d’un dispositif de prévention des manipulations (transpondeur, codage)
    - Niveau bas et moyen: p. ex. PSENmag conçu par Pilz
    - Haut niveau : codage unique par commutateur, p. ex. PSEN code Pilz autorisant un codage individuel (nouveauté)

Aperçu des capteurs de sécurité Pilz conformes à la norme EN ISO 14119

Contournement

De nombreuses mesures sont envisageables en fonction du capteur sélectionné et de l’application considérée. Pilz vous aidera à faire le bon choix. Parmi les mesures classiques de prévention du contournement, il convient de citer :

  • Types 1 et 3 : installation hors de portée (> 2,5 m), obstruction physique, encastrement, essais périodiques, vis à sens unique, etc. Il est recommandé de placer deux unités plutôt qu’une
  • Types 2 et 4 - low or medium level [niveau bas ou moyen] : identique aux types 1 et 3. Le cas échéant, utilisation de vis à sens unique pour l’actionneur
  • Types 2 et 4 - high level [haut niveau] : Montage obligatoire de vis à sens unique pour l’actionneur.

Verrouillage magnétique et norme EN ISO 14119

  • Si le temps d’arrêt de la machine est supérieur au temps d’accès, il faut prévoir un dispositif de verrouillage sûr.
  • Par rapport aux variantes mécaniques (p. ex. PSEN me 1), les capteurs de sécurité magnétiques verrouillables (p. ex. PSEN slock conçu par Pilz) présentent l’avantage de n’être soumis à aucune usure mécanique et d’être plus simples à installer.
  • Dotés d’une fonction de condamnation sous alimentation, les commutateurs magnétiques verrouillables garantissent dès à présent un verrouillage sûr si les conditions suivantes sont remplies :
    - Il faut SYSTÉMATIQUEMENT patienter 10 min avant tout redémarrage intervenant après une ouverture forcée
    - Il conviendra en outre de prendre une mesure supplémentaire. Ces mesures supplémentaires sont susceptibles de prendre entre autres la forme suivante : pose de vis à sens unique.


 

Plus d'information