26 févr. 2016

C’est ainsi que vous programmez le système d’automatismes PSS 4000

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les fonctions des éditeurs dans le PAS4000 et obtiendrez des astuces sur la construction d’un projet.

Éditeurs pour la programmation d’API pour la sécurité et le standard

Les systèmes de commande PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000 sont programmables en tant qu’automates programmables selon l'EN/CEI 61131-3 pour les tâches standard et de sécurité. Ils vous permettent de réaliser une multitude de projets dans le domaine de la sécurité et du standard.

Tous les éditeurs au sein de la plate-forme logicielle PAS4000 sont classés par le TÜV Süd en tant que LVL (Limited Variability Languages). Par conséquent, le PAS4000 est le premier logiciel vous permettant d’utiliser PAS IL (liste d’instructions) et PAS STL (texte structuré) en tant que langage LVL. Ces éditeurs pour la programmation d’API remplissent ainsi les exigences imposées par la création de logiciels utilisateurs dédiés à la sécurité. Une combinaison simple des langages de programmation API avec l’éditeur de programmes PASmulti axé sur les blocs est également possible.


Une programmation simple à réaliser   

Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment programmer les systèmes de commande PSSuniversal PLC avec les éditeurs PAS IL, PAS STL et PAS LD. Nos experts vous montrent les fonctions de base des éditeurs et la manière dont ces derniers vous permettent de construire un projet. Par ailleurs, vous obtiendrez des conseils et astuces précieux pour faciliter la mise en œuvre de vos projets.

Restez informé et suivez nos tutoriels sur le logiciel d’automatismes PSS 4000. Dans les prochaines semaines, nous poursuivrons la série avec d’autres vidéos, entre autres sur la réalisation d’un projet, l’enregistrement de la licence et l’aide en ligne.


Pour plus d’informations :

Tutoriels vidéos sur la programmation

Tutoriels sur le PSS 4000 sur YouTube

C’est ainsi que vous programmez le système d’automatismes PSS 4000