Belgique | français

19 oct. 2015

Pipeline de gaz sécurisé entre la Birmanie et la Chine

Le système d’automatismes PSS 4000 garantit la régulation des process et la sécurité du pipeline de gaz entre la Birmanie et la Chine.

Le pipeline de gaz entre la Birmanie et la Chine a une longueur de 2 500 kilomètres. Sa construction a à peine duré quatre ans permettant à présent de transporter environ 30 milliards de mètres cubes de gaz par an d’ouest en est. Dans les 14 stations de condensation et de contrôle situées tout au long du trajet, le système d’automatismes PSS 4000 assure une régulation des process et la sécurité fonctionnelle selon SIL 3. D’autre part, il prend en charge simultanément les tâches standard et de sécurité dans un même système.


Le PSS 4000 garantit le transport du gaz en toute fiabilité et sécurité

À l’aide d’un système de chauffage électrique, Guo Peng Technical Co. Ltd garantit une absence de gel dans les canalisations et un transport du gaz en toute fiabilité de A vers B. Pour ce faire, il faut maintenir une certaine pression et une température minimale dans les canalisations.

L’exigence incontournable du système d’automatismes était par conséquent la capacité de surveiller des boucles de sécurité PID qui sont responsables de la température et du flux du gaz. Le système de commande PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000 est utilisé dans 14 stations de condensation situées tout au long du trajet et surveille les boucles de sécurité PID. Cette répartition cohérente de fonctions de commande dans la périphérie caractérise le système d’automatismes PSS 4000. La régulation PID s’effectue à l’aide d’un bloc logiciel situé au sein de la plate-forme logicielle PAS4000.

La possibilité simple de mise en œuvre, la structure logique et les nombreuses solutions réalisables du système d’automatismes PSS 4000 sont convaincantes.


Pour plus d’informations :

Système d’automatismes PSS 4000

Surveillance en toute sécurité de pipelines
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be