28 mai 2015

Modification de la norme EN/CEI 61496-1

L’adaptation de la norme EN/CEI 61496-1 provoque une standardisation du niveau d'intégrité de sécurité et du niveau de performance.

Les possibilités d'utilisation des différentes classes des types des équipements de protection électrosensibles (EPES) étaient jusqu'à présent imprécises. Elles étaient basées sur le niveau d'intégrité de sécurité (SIL – selon la CEI 62061) et le niveau de performance (PL – selon l'ISO 13849).


L'EN/CEI 61496 sera obligatoire à compter du 10 mai 2015

Récemment, l'EN/CEI 61496 « Sécurité des machines – Équipements de protection électro-sensibles – Partie 1 : prescriptions générales et essais » a été modifiée afin d'affecter pour la première fois des classes des types au SIL et PL correspondants. Ce lien entre les classes des types d'EPES et du SIL/PL est représenté comme suit :

Utilisation dans des applications selon les normes
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/CEI 62061  

SIL 1 et
SIL CL 1

SIL 2 et
SIL CL 2
SIL 3 et
SIL CL 3

 

Pour plus d'informations :

Lexique des articles avec informations détaillées sur l'EN/CEI 61496-1

Barrières immatérielles de Pilz