9 déc. 2014

Une installation de soudage automatisée en toute sécurité

La solution complète de Pilz, composée de capteurs, de systèmes de contrôle-commande, d'actionneurs et de la visualisation, automatise une installation de soudage – en toute simplicité et en toute sécurité !

Précision maximale lors du soudage avec un maximum de sécurité – telle était l'exigence de Kennametal Stellite. La solution complète de Pilz garantit, d'après l'expert en installations de soudage, non seulement une automatisation en toute sécurité, mais elle permet aussi, grâce à une visualisation intelligente, le soudage de contours complexes.


Concepts d'automatismes globaux

Pour obtenir des résultats de soudage de qualité, il faut se baser sur des concepts d'automatismes performants. En tant que fournisseur d'automatismes de sécurité complets, Pilz a pu satisfaire au mieux aux exigences élevées de Kennametal. Pilz a apporté son soutien à Kennametal, de l'exécution de l'appréciation du risque à la mise en service d'une machine, en passant par la sélection et la programmation des systèmes et des composants.


Combinaison de la sécurité et du standard

Chez Kennametal, on utilise une solution complète pour la sécurité et le standard conçue par Pilz. Le système de commande Motion Control PMCprimoDriveP, associé au système de commande PSSuniversal multi, forme la base de la solution d'automatismes. Cela permet de surveiller en toute sécurité l'ensemble des process de sécurité et de commande d'une machine. Un diagnostic et une visualisation rapides et uniformes sont assurés par l'interface Homme Machine PMI 5.