Belgique | français

19 déc. 2014

Quelle procédure faut-il suivre lors de l'appréciation et la réduction du risque ?

Claires et compactes – toutes les informations sont dans notre schéma de procédure.

Le parcours qui traite de la fonction de sécurité d'une machine jusqu'à son analyse à partir d'un logiciel d'analyse adapté est certes complexe mais gérable. Pour vous aider, nous avons réalisé un schéma de procédure « Sécurité fonctionnelle avec l'EN ISO 12100, 13849-1 et l'EN/CEI 62061 ».
 

Réduction du risque étape par étape

Le schéma de procédure décrit sous forme de condensé la procédure que vous devez suivre lors de l'appréciation du risque et de la réduction du risque des machines. Par ailleurs, on y explique comment les fonctions de sécurité peuvent être analysées et vérifiées avec l'EN ISO 12100, 13849-1 et l'EN/CEI 62061.

À télécharger maintenant et gratuitement !

 

Pour plus d'informations :

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be