1 janv. 1970

La fontaine de jouvence pour les pièces de musée

Comment Pilz augmente considérablement, grâce à un rétrofit, la disponibilité et la productivité d'une ancienne presse du groupe autrichien Doka Group.

Le groupe Doka Group qui fait partie de Umdasch Group, un groupe riche en traditions, fabrique des composants pour les tunnels, la construction en profondeur et en hauteur, et de temps à autre pour des pièces d'ancrage. Ces composants sont fabriqués sur une ancienne presse excentrique en service depuis environ 30 ans. L’installation qui date des années 1980 est en bon état mécaniquement. Pourtant, des défauts au niveau de la disponibilité ont été déterminants pour un rétrofit.


Solution complète pour plus de productivité

Pour pouvoir garantir la disponibilité, l'armoire électrique complète a été rénovée. Le système de commande PSSuniversal PLC du système d'automatismes PSS 4000 a été utilisé en tant que système de commande maître. Une solution électronique constituée du codeur PSENenco, d'un système de commande et de blocs logiciels spéciaux remplace l'ancienne boîte à cames mécanique. Les fonctions de sécurité prennent en charge 3 capteurs de sécurité PSENmag. Des interfaces Homme Machine PMI 509, un nouveau moteur et le remplacement de la pneumatique et des électrovannes de sécurité des presses complètent le rétrofit.

Le système d'automatismes PSS 4000 peut être utilisé de manière flexible et simple dans de nombreux secteurs d'activités.

 

Pour plus d'informations :

Système d'automatismes PSS 4000