Belgique | français

5 nov. 2014

La nouvelle norme CEI/ISO 17305

Quelles sont les répercussions de la fusion entre l'EN ISO 13849 et la IEC 62061 dans le domaine de la sécurité des machines ?

La norme IEC ISO 17305 qui est en projet fusionnera les normes EN ISO 13849 et IEC 62061. La nouvelle norme IEC ISO 17305 décrira prochainement la sécurité fonctionnelle des machines et des installations, mais aussi les mesures et les étapes qu'il faut respecter pour y parvenir.
 

L'IEC/ISO 17305 doit vraisemblablement entrer en vigueur en 2016.

La date d'introduction de la IEC ISO 17305 est prévue en 2016, avec une période de transition de 2 ans. Cette « fusion » sera valable dans le monde entier. L'objectif est d'obtenir une harmonisation et une simplification. Cela sera entre autres possible lorsque les normes EN ISO 13849 et IEC 62061, qui sont appliquées actuellement en parallèle, pourront être complètement remplacées afin que seule la IEC ISO 17305 puisse exister.
 

Première ébauche de la IEC/ISO 17305 réalisée cette année par la commission interne

La réalisation de la première ébauche de la IEC ISO 17305 par la commission interne est prévue pour fin 2014. Pilz est représenté par un groupe d'experts dans la commission des normes correspondante et dans certains groupes de travail et exerce une influence décisive sur le développement au sens des constructeurs de machines et d'installations. Nous contribuons à la fusion qui formera la IEC ISO 17305 en ayant une approche la plus concrète possible.
 

Nouveaux développements concernant l'ébauche de la norme

Actuellement, aucune décision définitive n'a été prise en ce qui concerne la structure de la IEC ISO 17305. Dès que l'ébauche de la norme sera publiée officiellement, nous communiquerons à l'emplacement Communiqués, évaluations et conseils pratiques au sujet de l'application de la IEC ISO 17305.
 

Pour plus d'informations :

Lexique des articles relatifs à la IEC ISO 17305

Prestations de services de Pilz