Belgique | français

20 août 2014

Standard dans la logistique portuaire

Le système d'automatismes PSS 4000 surveille toutes les fonctions de sécurité des grues portuaires situées dans le port Khalifa Port à Abu Dhabi.

« Avec le système d'automatismes PSS 4000, nous avons obtenu bien plus que ce que nous voulions initialement. D'autre part, les concepts conventionnels n'auraient jamais fourni la même performance. ... », Javier Rizo, TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Cooperation).

Le port à conteneurs moderne, situé entre les villes Abu Dhabi et Dubai, opte pour des techniques les plus modernes en termes de manutention, de commande et de sécurité. Le système d'automatismes PSS 4000 est utilisé pour la surveillance de la manutention des conteneurs.


Manutention intelligente en toute sécurité

Le système d'automatismes PSS 4000 surveille toutes les fonctions de sécurité des grues portuaires, telles que les arrêts d'urgence, les protecteurs mobiles ou la position. 19 systèmes de commande PSSuniversal PLC et 38 systèmes décentralisés PSSuniversal E/S, tous mis en réseau, sont utilisés dans cette application.


Décentraliser les fonctions de commande

La décentralisation ou la répartition des fonctions de commande joue un rôle déterminant. En comparaison avec un système de commande centralisé, on dispose d'un programme utilisateur modulaire dans un projet centralisé. Cela permet un fonctionnement simple et homogène dans le projet complet.


PSS 4000 – un système pour la sécurité et le standard

À côté des fonctions de sécurité, le PSS 4000 traite par ailleurs les données standard contenues dans le système complet : le PSSuniversal PLC les mémorise, les transfère à un système de commande standard maître et active ensuite les sorties standard de manière appropriée.


Pour plus d'informations :

Système d'automatismes PSS 4000

Système d'automatismes PSS 4000 utilisé dans le port Khalifa Port à Abu Dhabi.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be