Belgique | français

20 mars 2014

Guidage automatique, en toute sécurité et efficacité

Commande et surveillance des véhicules à guidage automatique avec le système d'automatismes PSS 4000

Les véhicules à guidage automatique offrent une solution efficace et éprouvée qui répond aux exigences des process de fabrication et de distribution en constante augmentation en termes de réduction des délais, des stocks et d'accroissement de la flexibilité. Pour équiper les véhicules à guidage automatique (VGA) (en anglais : Automated Guided Vehicles = AGV), la société belge MoTuM, fabricant de VGA, opte pour l'utilisation du système d'automatismes PSS 4000.


Le PSS 4000 réalise les tâches de sécurité et standard

Un système de commande PSSuniversal PLC est intégré dans chaque VGA. Il prend en charge la commande et la surveillance des fonctions de sécurité importantes, mais aussi les tâches standard comme la commande de dispositifs de chargement et de déchargement. Dans le cadre des tâches de sécurité, les systèmes de commande contrôlent la vitesse et la direction des différentes unités de transport.


La solution globale de Pilz augmente les capacités

Dans la solution complète, on utilise également les barrières immatérielles PSENopt – il est ainsi possible de détecter en toute sécurité le moindre mouvement des palettes sur le VGA. L'utilisation de la solution de Pilz a permis d'optimiser la fabrication des palettes dans le centre logistique. Ainsi, aussi bien la capacité à l'entrée que la capacité à la sortie ont été fortement augmentées.
Automatismes : complets et simples !


Pour plus d'informations :

Système d'automatismes PSS 4000

Le système d'automatismes PSS 4000 permet la commande et la surveillance en toute sécurité et efficacité des véhicules à guidage automatique.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be