Belgique | français

25 juin 2014

La surveillance des protecteurs mobiles devient plus flexible

Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate – nouvelles variantes de systèmes avec possibilité de sélectionner des éléments de commande pour plus de flexibilité.

Le système pour protecteurs mobiles PSENsgate peut être utilisé pour la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec interverrouillage de sécurité. Par conséquent, il est possible de réaliser une protection des personnes et des installations jusqu'à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e. Profitez de la grande flexibilité : vous avez le choix entre de nombreuses nouvelles variantes de systèmes avec possibilité d'intégrer des éléments de commande tels que, par exemple, les boutons-poussoirs, les commutateurs à clé, les boutons-poussoirs avec éclairage, l'arrêt zone ou les fonctions telles que l'arrêt d'urgence ou le système de déblocage à des fins d'évacuation.


Réduisez vos coûts avec le système prêt à être monté

Toutes les fonctions de sécurité et éléments de commande ont intégrés dans le système prêt à être monté. Cela vous permet de gagner du temps et de réduire vos coûts lors de la création de projets, de la conception et du montage. En raison de la robustesse de sa conception et de sa résistance mécanique, le système pour protecteurs mobiles PSENsgate garantit une longue durée de vie des produits.


Vos avantages en un coup d’œil :

  • coûts de montage et de câblage réduits grâce à un système prêt à être monté avec des éléments de commande intégrés et un arrêt d'urgence en option
  • sécurité maximale avec un seul capteur par protecteur mobile : pour la protection des personnes et des installations jusqu'à PL e
  • plus de flexibilité grâce à des éléments de commande pouvant être sélectionnés, tels que, par exemple, les boutons-poussoirs à clé, les commutateurs à clé, l'arrêt zone ou les arrêts d'urgence ainsi que la possibilité de raccorder des poignées d'assentiment

Pour plus d'informations :

Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate 

Il existe de nombreuses nouvelles variantes pour le système pour protecteurs mobiles PSENsgate.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be