Project Engineer machine safety & automation

Ben je gepassioneerd door automatisatie en machineveiligheid? Wil je kunnen terugvallen op ervaren collega’s met veel expertise? Houd jij van een collegiale, hulpvaardige werksfeer waar je veel verantwoordelijkheid kan nemen? Dan willen we je graag beter leren kennen!

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Je komt terecht in ons Projects Team (15 mensen), dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen en implementeren van machineveiligheidssystemen voor nieuwe en bestaande industriële machines.

We begeleiden onze klant doorheen de volledige Safety Lifecycle, of doorheen onderdelen daarvan. We starten met een grondige risicoanalyse. Daarna werken we een conceptoplossing uit, die we vervolgens omzetten in engineering en programmatie. Voor de installatie van de systemen werken we samen met onderaannemers, waarvan wij de werkzaamheden opvolgen. Voordat het systeem in gebruik genomen wordt, coördineren we de validatie van de systemen. En ook na de oplevering van het veiligheidssysteem volgen wij de goede werking op en doen we aanpassingen waar nodig.

In deze functie ben je (samen met je collega’s) verantwoordelijk voor het onderzoek en advies, ontwerp en validatie van bestaande en nieuwe industriële machines bij onze klanten. Om optimaal te renderen is er een uitgebreid opleidingstraject voorzien.

  • De eerste twee jaar zal je voornamelijk risicoanalyses uitvoeren bij de klant en hen adviseren wat mogelijke oplossingen zijn, je schrijft een praktisch en haalbaar veiligheidsconcept uit.
  • Je ondersteunt de klant bij het kiezen en implementeren van beveiligingen
  • Na je opleidingstraject van ongeveer twee jaar zal je zelfstandig elektrische veiligheidssystemen ontwerpen, controleren en valideren.
  • Je valideert PLC’s en visualisaties
  • Een belangrijk onderdeel van ons werk is de documentatie, en ook daaraan werk je mee: risicobeoordeling, FAT- en SAT-documenten, As Built-documentatie en technisch constructie dossiers.
  • Ook na de oplevering van de systemen, blijf je het project opvolgen samen met de klant. Wij vinden het enorm belangrijk om een goede langetermijnrelatie op te bouwen met al onze klanten.
  • Je werkt voor een aantal projecten autonoom, en voor grote projecten onder begeleiding van een projectleider. Uiteraard kan je altijd rekenen op raad en daad van de projectleiders en van je collega’s.

Wat we je bieden

Bij Pilz Belgium (www.pilz.be) zijn we met 35 mensen, die in een collegiale en familiale sfeer samenwerken met elkaar. Als safety ambassadeur begeleiden we al sinds 1995 zeer uiteenlopende, grote en kleine klanten in het veilig maken en automatiseren van hun machines, processen en productielijnen. We zijn actief in België en Luxemburg, en regelmatig ver daarbuiten. Pilz International (2400 medewerkers) is een Duits familiebedrijf dat al bestaat sinds 1948, en dat ondertussen een wereldspeler is geworden in veilige automatisering.

We hechten heel veel belang aan de volgende waarden. Vind jij die dingen ook belangrijk? Dan gaan we het waarschijnlijk goed kunnen vinden met elkaar!

  • We zijn een echte partner voor onze klanten. We denken mee en durven breed te kijken. We zijn er om een oplossing te vinden samen met de klant, niet om gewoon onze checklists af te lopen.
  • Innovatieve portfolio: door deel uit te maken van een internationale groep kunnen we werken met state-of-the-art technologie.
  • We zijn gepassioneerd: ons hart gaat sneller slaan van een goed ontworpen machine of automatisatie. We doen wat we doen met veel goesting.
  • We nemen initiatief en kijken vooruit, om opportuniteiten te zien en eventuele problemen te snel af te zijn.
  • We zijn open en eerlijk voor elkaar en voor onze klanten, maar altijd op een hulpvaardige en respectvolle manier.

Waarom onze mensen het leuk vinden om bij ons te werken

  • Doordat je met veel verschillende klanten in contact komt heb je veel afwisseling in je job. Je komt bij je klanten ook in contact met veel verschillende spelers; de operatoren op de vloer, kwaliteits- en onderhoudsdiensten, het management, ontwerpers, …
  • Er zijn ook mogelijkheden om internationale opdrachten te doen binnen Pilz International.
  • Je kan veel leren en je krijgt de kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien.
  • Je kan altijd bij je collega’s terecht voor hulp en ondersteuning, dit binnen België, maar ook binnen Pilz International (2400 mensen)
  • We zijn er trots op om een omgeving te zijn waar je jezelf kan zijn, zonder bureaucratie, ‘politics’ en gedoe. Maar mét inspraak en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Uiteraard zit je bij ons financieel ook prima. Je krijgt een sterk verloningspakket met daarin groeps- & hospitalisatieverzekeringen, bedrijfswagen, dagvergoeding, laptop, gsm, …
  • Je werkt een groot deel van je tijd in Gent (dicht bij de Ikea, dus goed bereikbaar) of via telewerk, maar regelmatig ga je ook op verplaatsing naar klanten doorheen België en Luxemburg, waarbij het grootste deel van je opdrachten in Vlaanderen plaatsvinden.

Wie we zoeken

Heb je veel zitten knikken tijdens het lezen van de tekst hierboven? Grote kans dan dat er een klik zal zijn tussen ons. Hieronder nog een aantal vaardigheden die belangrijk zijn in deze functie:

  • Je hebt minimaal Bachelor of Master Industriële Wetenschappen in elektromechanica of automatisering (of gelijkwaardig door ervaring).
  • Je hebt idealiter al ervaring in een technische functie en in een technische omgeving (elektromechanica of automatisering) of ervaring in machine safety, functional safety, process safety of safety systems.
  • Kennis van EPLAN en PLC is een pluspunt.
  • Je beschikt over een analytische geest en je werkt nauwkeurig.
  • Je leert graag bij.
  • Je beheerst het Nederlands zeer goed en kan professioneel communiceren in het Engels. Frans is een pluspunt.
  • Ons kantoor is dan wel nabij Gent gevestigd, we hebben ook veel klanten in noord-oost België. Woon je in die regio, dan kan dit voor onze organisatie een meerwaarde betekenen.
  • Hoewel we belang hechten aan een goede balans tussen werk en privé leven, zal je al eens overuren moeten doen, b.v. wanneer je op opdracht bent bij de klant. Je kan wel de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om je werkuren af te stemmen op ieders noden: die van de klant en die van jezelf.

Goesting?

Stuur dan je cv naar vincent@effectis.be, Heb je vragen, stuur ze gerust per mail.

Wij wensen geen benadering van interim- en selectiekantoren.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Els Brisau

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: jobs@pilz.be