EN ISO 13849-1 mukaisissa "luotettavissa komponenteissa” ei ole suoraa sellaisten komponenttien porrastusta, joilla on standardin EN ISO 954-1 mukainen luokitusporrastus. Voidaan kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, että nämä komponentit ovat turvallisuusteknisesti parempia kuin "luotettava", koska luokka 3 antaa paremman suojan voimistuvia kenttiä vastaan kuin luokka 1.
Yhteenveto: Olettamus "luotettava komponentti" on siten täysin perusteltu. MTTFd-arvoksi ei saa kuitenkaan olettaa yli 10 vuotta ilman valmistajan tarkempia lausuntoja.