Olemme yhä useammin tekemisissä CNC-laserlaitteistojen kanssa emmekä ole varmoja, mikä on sallittua. Laser-käyttöönottoa varten on ohitettava esim. säteilysuojatoimenpiteitä. Servoakselien suojakoteloita on avattava säätöä varten. Miten tämä on verrattavissa konedirektiivin vaatimuksiin? Mihin turvallisuusvarotoimiin voidaan tai täytyy ryhtyä?
Käyttöönotto on elinkaarivaihe, jota on tarkastettava riskiarvioinnissa. Kaikkien turvallisuustoimintoja ei ole otettu käyttöön/asennettu käyttöönoton yhteydessä.
Ei ole määritetty mitkä turvallisuustoiminnot saa poistaa käytöstä käyttöönottoa varten ja mitkä ei. Jos turvallisuustoimintoja ei ole vielä olemassa tai ne ovat toistaiseksi poissa käytöstä, on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin. Ne ovat kuitenkin laitteistokohtaisia eikä niitä voi määritellä yksiselitteisesti.