Työturvallisuusasetuksen (BetrSichV) mukaan suurten nosturilla käsiteltävien työkappaleiden vuoksi suurten kulkukelpoisten koneiden ja laitteistojen yhteydessä ei voida käyttää läpikuljettavaa aitaa uloslentäviltä osilta suojaamiseksi (liite 1 nro 2.5 BetrSichV) .
Suojauskonseptin konseptoinnin yhteydessä on laskettava mukaan käyttäjän riittävä liikkumavapaus varustelun ja koneen asettamisen yhteydessä (yhdessä alennettujen nopeuksien ja pyörimisnopeuksien kanssa). Lisäksi energialaskennassa on huomioitava ulossinkoutuvien osien mahdollinen lentomatka. Tästä seuraa ”puolisuljettu“ suojauskonsepti. Tässä suojauskonseptissa henkilökohtaisilla suojavarusteilla on merkittävä rooli.
Huomioi myös tekniset säännöt työturvallisuudelle (TRBS) 2111 osat 1 ja 2.