Onko totta, ettei muita turvallisuustoimenpiteitä (suoja-aita, valoristikko, kytkentälista) kuorman alas- tai ylöspäin suuntautuvan liikkeen aiheuttamaa puristumista vastaan tarvita, kun manuaalisesti käytettävän laatikkonostimen nostonopeus on pieni (raja-arvo 2 m/min)? Onko tätä varten C-standardia (esim. DIN 1570 nostopöydille)?
Yleensä nostimelle on suoritettava riskiarviointi. Nostin on varmistettava ja varmistettava tämän riskiarvioinnin pohjalta.
Jos nostimen on täytettävä EN 1570-1 standardin vaatimukset, tulisi käyttää tätä standardia.
Lisätietoa: