Konedirektiivin (MRL) 2006/42/EY ja siihen liittyvien standardien mukaan kone on varustettu käyttötapavalitsimelle, kun koneelle/laitteistolla on useita käyttötapoja ja/tai ohjausmenettelyjä, jotka edellyttävät erilaisia turvallisuustasoja.
Käyttötapavalitsimen minimivaatimukset:
- Kukin kytkentäasento saa mahdollistaa ainoastaan yhden käyttötavan
- Käyttötapavalitsimen käyttäminen ei saa yksin käynnistää konetta/laitteistoa
- Valitun käyttötavan on oltava koneen/laitteistojen kaikkien muiden ohjaustoimintojen yläpuolella, poikkeus: Hätäseis/hätäpysäytys
Käyttötapavalitsimen turvallista analysointia ei säädellä konedirektiivissä ja siihen liittyvissä standardeissa. Poikkeuksen muodostavat muutaman tuotekohtaiset standardit (C-standardit). Vaatimus "kukin kytkentäasento saa mahdollistaa ainoastaan yhden käyttötavan" voidaan todistaa vain käyttötapavalitsimen turvallisella analysoinnilla. Koska vakio-ohjaukselle ei voida määrittää turvallisuusluokkaa, käyttötapavalitsimen turva-analysointia ei voi tehdä vakio-ohjauksella.