Kytkentäkaappia käsitellään pienjännitedirektiivissä ja EMC-direktiivissä. Nämä direktiivit edellyttävät, että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä on laadittava (ei toimitettava). Konedirektiivin mukainen asennusselostus ei siten ole mahdollinen.
Ohjauksella varustettu kytkentäkaappi on koneen oleellinen osa, mutta se ei määritelmän mukaan ole täydellinen kone.
Koska kytkentäkaappi liitetään koneeseen, se on arvioitava vaatimustenmukaisuusarvioinnin (koneenrakentajan suorittama) yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että vaaditaan enemmän tietoa kuin pienjännitedirektiivi tai EMC-direktiivi edellyttävät. Koneenrakentajan tulisi siksi varmistaa, että konedirektiivin määräyksiä noudatetaan. Koska sitä ei vaadita lainsäädännössä, siitä tulisi sopia sopimuksissa.