Suomi | suomi

Turvallisuustekninen varustus

Mistä standardista löydät tiedot huoltoluukun varmistusta varten?

Kysymys: Riittääkö, että huoltoaukko varustetaan ruuvikiinnityksellä (kuusiokanta) vai onko lisäksi asennettava suojaverkko?

Vastaus: Riskiarvioinnista riippuu onko huoltoaukko tai huoltoluukku varustettava turvaporttirajakatkaisimella tai suojattava rakenteellisesti.
Etukäteen on selvitettävä miten usein huoltoaukko/-luukku pitää avata, mitä vaaroja syntyy ja onko kehitettävä rakenteellinen ratkaisu.
Tämän selvityksen yhteydessä on määritettävä suojauksen tyyppi.

Rakenteellinen suojaus on toteutettava niin, että se voidaan avata vain erikoistyökaluilla eikä siitä saa aiheutua vaaraa.

Turvallisuuskomponenteilla toteutetun ratkaisun yhteydessä on vastattava seuraaviin kysymyksiin:
- PL?
- Esiintyykö vaaraa-aiheuttavien liikkeiden jälkikäyntiä?
- jne.

Riskiarvioinnin yhteydessä on noudatettava konedirektiiviä 2006/42/EY ja standardia DIN EN ISO 12100.

Huoltoaukkoja ja -luukkuja koskevat seuraavat standardit:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953