Ostfildern, 13.1.2021

Pilz SPS Connect 2020 -messuilla – PITgatebox-käyttöyksikön uudet versiot lisäävät joustavuutta turvaporttien käytössä - Turvallinen ja suojattu käyttö

Pilz tarjoaa PITgatebox-käyttöyksiköstä yksitoista uutta versiota, joilla turvaporttikytkimiä ja -järjestelmiä voidaan helposti käyttää. Integroidun PITreader-lukuyksikön sisältävät versiot yhdistävät myös Safetyn ja Industrial Securityn mahdollistamalla kulkuoikeuksien intuitiivisen hallinnan.

PITgatebox-käyttöyksikkö on nyt saatavana yhteensä 15 valmiiksi konfiguroituna versiona, jotka tarjoavat erilaisia painikkeiden, kytkimien ja hätäpysäytyspainikkeiden yhdistelmävaihtoehtoja sekä PITreader-lukulaitteen käyttäjän todennusta varten. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat toteuttaa yksiköllisiä turvaporttisovelluksiaan esimerkiksi pakkausteollisuudessa, robotiikassa, tehdasautomaatiossa tai puunjalostuksessa. Turvaporttikytkinten tai -järjestelmien yksinkertaisen käytön lisäksi käyttäjä voi PITgateboxin avulla suorittaa komentoja, kuten koneiden tai järjestelmien aktivointi, pysäytys tai kuittaus intuitiivisesti napin painalluksella.

Vankka rakenne luotettavaan käyttöön
Kaikki PITgatebox-muunnokset koostuvat korkealaatuisesta sinkkipainevaletusta kotelosta, jonka suojausluokka on IP65, eli se on kestävä iskuja, tärinää ja törmäyksiä vastaan ja tarjoaa siten korkean käytettävyyden. Käyttöelementteihin on saatavana myös sopivia lisävarusteita. Hoikan muotoilun ansiosta käyttöyksikkö on helppo ja nopea asentaa tavallisiin profiilijärjestelmiin. 12-napainen M12-liitäntä ja käännettävät päätykannet takaavat yksinkertaisen ja joustavan asennuksen pienellä kaapelointiponnistelulla. Tämä tarkoittaa, että PITgatebox on nopeasti käyttövalmis.

Hallinnoi Safetyä ja Industrial Securitya yhdessä
Kulunvalvontaan Pilz tarjoaa myös kaksi versiota, joissa on integroitu PITreader-lukulaite. Käyttäjät saavat henkilökohtaisen kulkuoikeuden koneeseen tai järjestelmään koodatulla RFID-avaimella ja todentavat itsensä siten turvaportin luona: Avain luetaan PITreaderissa ja pääsy myönnetään asianmukaisella valtuutuksella. Komentoja, kuten koneen pysäytys, avaus, lukitus ja kuittaus voidaan hallita todennuksen jälkeen. Koska vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy, kone on suojattu väärältä käytöltä tai manipulaatiolta ja seisokit lyhenevät.

Modulaarinen järjestelmä turvaporttien varmistukseen
Kun PITgatebox-käyttöyksikön uudet versiot yhdistetään PSENmlock tai PSENslock -turvaporttijärjestelmään ja konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaukseen, käyttäjä saa täydellisen ratkaisun, joka on räätälöity hänen tarpeisiinsa turvaporttien helppoa käyttöä varten.

Lisätietoja tuotteesta: www.pilz.com/pitgatebox

Pilz SPS Connect -messuilla: Lisätietoja osoitteessa: www.pilz.com/de-DE/sps

 

PITgatebox-käyttöyksikön uudet versiot tarjoavat käyttäjälle - yksinkertaisen käytön lisäksi - suuren joustavuuden turvaporttisovelluksen toteuttamiseen. Integroidulla kuluvalvontajärjestelmällä varustettu versio tarjoaa lisäetuja. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)
PITgatebox-käyttöyksikön uudet versiot tarjoavat käyttäjälle - yksinkertaisen käytön lisäksi - suuren joustavuuden turvaporttisovelluksen toteuttamiseen. Integroidulla kuluvalvontajärjestelmällä varustettu versio tarjoaa lisäetuja. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

PITgatebox-käyttöyksikön uudet versiot tarjoavat käyttäjälle - yksinkertaisen käytön lisäksi - suuren joustavuuden turvaporttisovelluksen toteuttamiseen. Integroidulla kuluvalvontajärjestelmällä varustettu versio tarjoaa lisäetuja. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)