Portugal | español

22 sept. 2017

Guía sobre la Directiva de Máquinas, edición actualizada 2.1 publicada

La Comisión de la UE ha publicado una versión actualizada de la "Guía para la aplicación de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE". De momento, la guía solo está disponible en inglés.

La Directiva de Máquinas CE es una normativa importante para la construcción de máquinas e instalaciones porque establece los requisitos de seguridad de la maquinaria y armoniza las normativas en el espacio de la UE. Formulaciones abstractas e incoherencias a la hora de interpretar el texto de la Directiva fueron los motivos que llevaron a redactar una "Guía para la aplicación de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE". Por consiguiente, la guía sirve solo como ayuda interpretativa a las autoridades de vigilancia de mercado y no es jurídicamente vinculante. La comisión de la UE ha publicado ahora la versión revisada 2.1.


¿Qué cambia con la nueva versión?

Los principales cambios afectan, entre otros, a los apartados "Cuasi máquinas" y "Conjunto de máquinas". Se ha añadido, además, una sección nueva, "Specific Guidance Documents", con cuestiones especiales referidas a los siguientes temas:

  • §411 Resguardos, componentes de seguridad cubiertos por la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
  • §412 Clasificación de dispositivos utilizados para la elevación de objetos con máquinas de elevación
  • §413 Mandos de parada de emergencia
  • §414 Dispositivos de protección para perforadoras
  • §415 Camiones de recogida de residuos domésticos de carga manual con un mecanismo de compresión
  • §416 Equipos intercambiables para la elevación de personas con máquinas diseñadas para la elevación de objetos

Manténgase al día sobre el tema de la seguridad de las máquinas. La nueva edición de la "Guía para la aplicación de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE" ya está disponible en el sitio web de la Comisión Europea.


Más información:

Las normas en detalle
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de