Sin embargo, existen algunos límites, p. ej., en la norma alemana VDI 2854, que recomiendan limitar a 15 m/min la velocidad de movimientos peligrosos sin puntos de aplastamiento y corte. Por lo que respecta a movimientos peligrosos con puntos de aplastamiento y corte, no deben superarse 2 m/min.
Tenga en cuenta: los valores definidos en otras normas tipo C pueden ser diferentes y deben valorarse para cada caso concreto.