La inspección periódica de los dispositivos de protección de sus instalaciones contribuye al cumplimiento de las normativas sobre seguridad y sienta las bases para mejorar la protección de los trabajadores y minimizar los riesgos y las responsabilidades.
Garantizar seguridad duradera
con una inspección de dispositivos de seguridad por parte de Pilz
Sus requisitos
El montaje, las reconversiones y la manipulación de dispositivos de protección o la modificación de procedimientos de trabajo generan deficiencias de protección que pueden provocar daños costosos y comprometer la seguridad de los trabajadores si pasan inadvertidas. En muchos países es obligatorio por ley realizar controles periódicos de los dispositivos de seguridad de las máquinas. Las empresas usuarias de máquinas deben realizar una inspección antes de la primera puesta en marcha de la máquina y, en caso de trasladarla, en la ubicación nueva de la máquina. Las máquinas sometidas a uso intensivo y expuestas a un posible perjuicio de los dispositivos de seguridad deben pasar inspecciones periódicas. Recomendamos realizar la inspección por lo menos una vez al año.
Nuestras prestaciones
Verificamos el montaje, el estado y el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de las máquinas. Esto incluye la parada de emergencia, puertas protectoras, mandos a dos manos y dispositivos de protección ópticos, como cortinas fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser y sistemas basados en cámaras. Realizamos mediciones de marcha en inercia para comprobar si se cumplen las distancias de seguridad establecidas para la máquina en su estado actual.
Prestaciones incluidas en la inspección de dispositivos de seguridad de Pilz:
- Inspección inicial de todos los dispositivos de seguridad técnicos: montaje correcto, funcionamiento seguro e integración en el control de la máquina
- Verificación de las funciones de seguridad en el esquema de conexionado
- Mediciones de marcha en inercia (verificación de la distancia de seguridad especificada por el fabricante)
- Inspección de todos los dispositivos de seguridad técnicos: estado actual, montaje correcto, funcionamiento seguro
- Entrega de un informe de inspección detallado para la documentación de la máquina
Servicio de inspección acreditado
Pilz GmbH & Co. KG Ostfildern gestiona un organismo de inspección independiente acreditado por el DAkkS (organismo acreditador alemán) conforme a ISO/IEC 17020. Nuestro proceso de inspección de dispositivos de protección está sujeto a estos rigurosos requisitos. Una vez finalizada correctamente la inspección, colocaremos la placa Pilz en la máquina.
Las ventajas a primera vista
- Protección fiable de los trabajadores y reducción permanente del riesgo y las responsabilidades
- Minimización de los tiempos de inactividad y mayor disponibilidad de la instalación
- Cumplimiento de lo especificado en Directivas y leyes nacionales (p. ej., BetrSichV en Alemania, Reglamento de equipos de trabajo en Austria, OSHA en EE. UU., PUWER en RU, UWED en Europa).
Benefíciese también de estas prestaciones:
Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico
Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx