Validación de la seguridad de las máquinas

Verificación de la implementación correcta de medidas de protección

El quinto paso hacia la seguridad de las máquinas: Validación de la seguridad

El quinto paso hacia la seguridad de las máquinas

A través de una validación de la seguridad de máquinas e instalaciones se garantiza que las medidas de protección se han implementado correctamente y conforme a la normativa aplicable y que el sistema de seguridad funciona sin limitaciones.

Validación durante el ciclo de vida de la maquinaria

Nuestros ingenieros revisan los elementos de seguridad críticos y las funciones de seguridad de sus máquinas.

La validación es un elemento fundamental para la seguridad durante el ciclo de vida de una máquina, tanto para el fabricante como para las empresas usuarias. Por ello, Directivas y normativas internacionales como ISO 13849, IEC 62061 y IEC 61508 exigen a fabricantes y empresas usuarias de máquinas la validación de sus sistemas de seguridad. Para esto es imprescindible estar familiarizado tanto con el ciclo de vida de la seguridad de la máquina como con la implementación de las medidas de protección requeridas.

Una vez que se ha realizado un análisis de la seguridad, la siguiente cuestión es saber si se han tenido en cuenta todos los riesgos para la seguridad y se han aplicado las medidas pertinentes. Una validación es el único medio de saber si se han implementado correctamente las medidas requeridas para reducir los riesgos y si la máquina cumple efectivamente la normativa correspondiente.

Validación a medida – el nivel más adecuado para cada requisito

¿Qué profundidad de validación es necesaria y razonable?

Pilz ofrece una gama de prestaciones a medida para la validación eficaz de la maquinaria mediante un método estructurado en los apartados de seguridad de las máquinas, minimización de riesgos, seguridad funcional y otros requisitos legales. El fabricante o la empresa usuaria de las máquinas puede elegir, de entre tres niveles, el alcance de servicios de validación más adecuado para el proyecto y los requisitos en cuestión.

Método de validación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Seguridad de las máquinas

♦♦

♦♦♦      

Reducción del riesgo  

♦♦♦

Seguridad funcional

♦♦

♦♦♦

Otras normativas    

Ejemplos de casos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Marcado CE, procedimiento de evaluación de la conformidad     ♦♦♦
Instalación compleja que requiere una verificación detallada     ♦♦♦
Pilz realiza la verificación en calidad de organismo "neutral"   ♦♦  
Pequeñas modificaciones en una máquina validada anteriormente   ♦♦  
Validación de una máquina similar   ♦♦  
Traslado de maquinaria existente a otra ubicación    
Nueva verificación de maquinaria validada anteriormente    

Profundidad de verificación: ♦ básica, ♦♦ detallada, ♦♦♦ completa

Detalles sobre el volumen de prestaciones

Nivel 1

Nivel 2 Nivel 3
  • Verificación básica de la seguridad de las máquinas 
  • Evaluación de las medidas aplicadas
  • Test de funcionamiento por muestreo
  • Comprobación de la asignación de PLr
  • Evaluación de los principios PL aplicados
  • Verificación detallada de la seguridad de las máquinas 
  • Evaluación de las medidas aplicadas
  • Evaluación de los 5 riesgos principales
  • Prueba de las funciones de seguridad
  • Verificación de la instalación correcta de funciones de seguridad y componentes
  • Comprobación de la implementación PL establecida (PL ≥ PLr)
  • Comprobación de la legislación sobre seguridad de las máquinas
  • Comprobación de cumplimiento de la norma de producto
  • Evaluación de las medidas aplicadas
  • Comprobación de la implementación de la reducción de riesgos
  • Prueba de las funciones de seguridad
  • Verificación de la instalación correcta de funciones de seguridad y componentes
  • Simulación de error
  • Comprobación de la implementación PL establecida (PL ≥ PLr)
  • Evaluación del PL alcanzado (PL ≥ PLr) 

-Comprobación de:

  • Especificación de requisito de seguridad
  • Software relativo a la seguridad
  • Seguridad eléctrica
  • Requisitos CEM/RE
  • Emisión de ruido
  • Requisitos de equipos a presión

Las ventajas a primera vista

  • Validación a medida gracias a tres niveles de validación diferentes
  • Profundidad y grado de detalle de la validación según los requisitos y requerimientos del usuario
  • Método de validación económico y conocimientos de Pilz
  • Garantía de cumplimiento de las normativas que exigen una validación de seguridad independiente
  • Seguridad y protección mediante un entorno de trabajo seguro

 

¿Más preguntas? Contacte con nosotros.

Enviar correo electrónico

Validación en Pilz – breve resumen para una vista general rápida

Sus próximos pasos hacia la seguridad de las máquinas