En abril de 2022 se publicó la IEC 62061, sin cambios en cuanto al contenido, como normativa armonizada EN IEC 62061 en el Diario Oficial de la UE. En consecuencia, se aplica oficialmente el efecto de presunción en la UE. Un fabricante que se atenga a lo establecido en la norma UE puede considerar que está cumpliendo los requisitos de la Directiva de Máquinas en cuanto a seguridad y protección de la salud. A través del procedimiento de evaluación de la conformidad y presentación de la correspondiente declaración de conformidad, puede colocar el Marcado CE en su máquina o instalación.
La presunción de conformidad de la versión anterior EN 62061:2005 finaliza a más tardar el 11 de octubre de 2023. Después de este periodo transitorio, solo se aceptarán declaraciones de conformidad presentadas sobre la base de la normativa EN IEC 62061:2021.
La Comisión Europea anunció las nuevas normas armonizadas en la CID 2022/621 de abril de 2022 en el sitio web de la UE. A fecha de mayo de 2022 no consta todavía la publicación en la "Summary List" informal de la Comisión de la UE.
Formas de normas armonizadas en la UE
Cambios importantes en la IEC 62061/EN IEC 62061:
- Cambios en el método para definir el nivel SIL requerido
- La necesidad de crear una especificación de los requisitos de seguridad
- La posibilidad de utilizar dispositivos desarrollados sobre la base de otras normas
- Más detalles sobre software de aplicación relativo a la seguridad