La manipulación de los dispositivos de protección puede provocar accidentes graves, daños de la maquinaria y costes económicos difíciles de calcular. Descubra cómo identificar las causas para poder impedir manipulaciones.
Protección contra manipulación

¿Por qué se manipulan las máquinas y las instalaciones?
No es raro ver dispositivos de protección de máquinas manipulados por los operadores. Los resguardos móviles y los dispositivos de protección mecánicos fijos son los más afectados por estas actuaciones.
Las causas que empujan a las empresas usuarias y los operadores de máquinas a manipularlas y comprometer con ello la seguridad de su personal son muy diversas. Agilizar el trabajo, comodidad, presión de tiempo y rendimiento, una mala ergonomía o simplificar modos de funcionamiento pueden ser algunas de ellas. La consecuencia son accidentes que pueden causar desde lesiones leves hasta la muerte.
Es preciso eliminar los alicientes para la manipulación.
Como expertos en automatización y fabricante de dispositivos de protección seguros, nuestra meta es proteger las personas, el medio ambiente y las instalaciones. Sin embargo, esto solo es posible si la maquinaria se utiliza correctamente y los dispositivos de protección no se manipulan.
¿Cómo pueden impedirse las manipulaciones?
El primer paso es identificar el aliciente para la manipulación. La poca funcionalidad de una máquina puede ser uno de ellos. Para ayudar a determinar los motivos para la manipulación puede utilizarse el esquema de evaluación elaborado por el Instituto alemán de protección en el trabajo IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung). En él se describen los posibles puntos débiles del sistema y las posibilidades de eliminarlos.
Esquema de evaluación para la determinación de alicientes para la manipulación

Los fabricantes y las empresas usuarias de la maquinaria son responsables de las consecuencias de las manipulaciones
Es recomendable planificar el sistema de protección al mismo tiempo que el desarrollo de la máquina. Esto incluye:
- definir requisitos en el pliego de condiciones
- desarrollar paralelamente el sistema de protección y la función de la máquina
- determinar el aliciente para la manipulación
- optimizar el concepto de protección
- comprobar si se ha reducido eficazmente el aliciente para la manipulación
Los modos de funcionamiento de la máquina deben determinarse en la fase de planificación del diseño de la máquina para desarrollar los sistemas de protección correspondientes. En esta fase inicial es posible incorporar sin mayores problemas las eventuales modificaciones.
Por lo que respecta a las máquinas ya comercializadas, conviene realizar periódicamente descripciones de situación y un análisis de causas. Tanto el departamento de ventas como el personal de mantenimiento pueden evaluar si existen alicientes para la manipulación o si se ha manipulado ya un dispositivo de protección.
En caso de comprobarse una manipulación, será preciso determinar los posibles motivos y mejorar el sistema de seguridad. La forma más sencilla es sustituir dispositivos de protección que cumplen la misma función (p. ej., una puerta protectora por una barrera fotoeléctrica de seguridad, si es más adecuada). Pueden instalarse además controles de accionamiento con funciones de seguridad integradas.
La prevención de manipulación de los dispositivos de protección es una tarea que compete no solo a la empresa usuaria, sino también al fabricante de la maquinaria. Existen bases legales que establecen las responsabilidades durante el ciclo de vida de una máquina.
En Europa, la manipulación de dispositivos de protección está prohibida y es un acto punible. El fabricante es responsable de los errores de producción, fabricación e instrucción, en tanto que la empresa usuaria se responsabiliza de los posibles daños personales.
Consúltenos sobre la forma de impedir manipulaciones en dispositivos de protección de máquinas e instalaciones. Nuestra oferta de servicios abarca desde la evaluación de riesgos hasta la declaración de conformidad.
Más información:
Freno a la manipulación: aplicación correcta de la EN ISO 14119
La EN ISO 14119 describe los principios normativos básicos de dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. La norma proporciona medidas para impedir la neutralización de dispositivos de protección y sus dispositivos de enclavamiento, una práctica prohibida que aún hoy sigue siendo muy frecuente. La selección de los dispositivos de enclavamiento adecuados, con o sin bloqueo, debe basarse en todas las fases de vida de la máquina (según EN ISO 12100). Ya sea en el modo automático, en el modo de ajuste o en cualquier otro modo de funcionamiento, el objetivo es evitar la manipulación de las medidas de protección. En el póster actual informamos sobre cómo poner freno a la manipulación. Encontrará una compilación sinóptica de todo lo que hay que saber sobre el tema.