Encadenamiento de máquinas

Encadenamiento de máquinas

Por máquinas o instalaciones encadenadas se entienden, por ejemplo, máquinas que se combinan para formar una instalación completa o una máquina existente que se amplía con una máquina adicional.

¿En qué se caracterizan las máquinas encadenadas?

Para evaluar si se trata de una instalación encadenada, deben responderse las siguientes preguntas:

  • ¿Existe una vinculación funcional? ¿Actúan las distintas partes de la instalación como un conjunto, formando una unidad?
  • ¿Existe una vinculación de control? ¿Las partes de la instalación se accionan como conjunto?
  • ¿Se requiere una vinculación de seguridad? ¿Funcionan las partes de la instalación como un conjunto en relación con la seguridad?

 

Obligación de Marcado de máquinas encadenadas

Si el encadenamiento de varias subinstalaciones puede tener efectos en el funcionamiento, el control y la seguridad de la instalación completa, deberá realizarse también el procedimiento de evaluación de la conformidad de la instalación completa.

En este caso, implica la realización del proceso completo establecido en la Directiva de Máquinas, desde la evaluación de riesgos hasta la colocación de la Marca CE, para las partes relevantes de la instalación (análisis de puntos de intersección).
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es

¿Le ha ayudado este artículo?