Ley de protección en el trabajo

Ley de protección en el trabajo

Además de equipos de trabajo seguros, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores un puesto de trabajo seguro. En Alemania, las condiciones marco del puesto de trabajo se regulan en la ley de protección de la salud y la seguridad en el trabajo. En muchos otros países de Europa existen leyes nacionales que se ocupan el mismo tema.

Obligaciones del empresario según la ley de protección de la salud y seguridad en el trabajo

La ley alemana de protección en el trabajo establece la obligación de comprobar las posibles deficiencias de cada puesto de trabajo mediante una evaluación de riesgos. De aquí deberán derivarse las oportunas medidas de seguridad. En la ley de protección en el trabajo se establece, además, que el empresario adoptará las medidas necesarias para la instrucción y formación periódica de los trabajadores.

 

 

Obligaciones del trabajador según la ley de protección de la salud y seguridad en el trabajo

El trabajador, por su parte, tiene la obligación de cumplir las instrucciones de protección en el trabajo del empresario. Los peligros, riesgos y defectos relativos a la seguridad deberán notificarse al empresario.