Eficacia de dispositivos de protección mediante distancias mínimas

Mediante distancias mínimas

Para evitar peligros para las personas se especifican distancias mínimas entre la zona de peligro y el dispositivo de protección. El objetivo es evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano.

Las distancias mínimas se componen de dos partes:

  • La velocidad a pie y la velocidad de extensión de un miembro superior multiplicada por la velocidad de reacción del sistema y
  • un suplemento que depende de la altitud de la zona peligrosa y del dispositivo de protección. Este suplemento puede ser de hasta 1200 mm.

Norma para distancias mínimas en máquinas

Norma Título
EN 349 Seguridad de las máquinas
Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano