Resguardos móviles

Resguardos móviles

Los resguardos móviles están conectados generalmente por medios mecánicos con el bastidor de la máquina o una parte fija cerca de la máquina. El dispositivo de protección puede estar fijado con bisagras o sobre raíles. Se abren sin herramientas y actúan solo en posición cerrada.

Dispositivos de enclavamiento como solución de seguridad

Los resguardos móviles pueden estar conectados con un dispositivo de enclavamiento. El dispositivo de enclavamiento se encarga de detener las funciones peligrosas de una máquina al abrir, por ejemplo, una puerta protectora y de impedir de modo seguro una puesta en marcha intempestiva.

 

Normas para resguardos móviles

Norma Título
EN ISO 14120

Seguridad de las máquinas
Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles

EN ISO 14119

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el diseño y la selección

 

Protección contra la (nueva) puesta en marcha intempestiva de una máquina

Tras dispararse un dispositivo de protección, la máquina no debe ponerse en marcha automáticamente después de salir del campo de protección. La nueva puesta en marcha debe ser posible solo mediante el acuse de recibo en un órgano de mando externo a la zona peligrosa y con contacto visual sobre la misma.

Esto es relevante, por ejemplo, cuando se restablece la alimentación después de un corte o un motor se pone en marcha involuntariamente como consecuencia de un control defectuoso.

 

Normas para la protección contra la (nueva) puesta en marcha intempestiva

Norma Título
EN ISO 14118

Seguridad de las máquinas
Prevención de puesta en marcha intempestiva

 

¿Desea más información? La encontrará en el capítulo 4.2.2. El Compendio de seguridad en inglés le ofrece conocimientos sobre la seguridad de la maquinaria.

Compendio de seguridad
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es

¿Le ha ayudado este artículo?