Selección de los dispositivos de protección

Dispositivos de protección

Los dispositivos de protección son necesarios para proteger a las personas de los peligros que pueda generar una máquina durante el funcionamiento. Son, sobre todo, vallas o barreras que dificultan el acceso físico a la máquina. Sin embargo, a menudo no es posible o conveniente elegir este tipo de dispositivos de protección fijos. En esos casos se opta por soluciones de control que desconectan la máquina o una parte de ella, o la conmutan de otra forma al estado seguro, al aproximarse una persona a una fuente de peligro.

En caso de que quede excluido también este tipo de protección contra peligros o si, a pesar de las medidas señaladas, siguen existiendo posibles peligros, solo queda la opción de la técnica de seguridad indicativa: en las instrucciones de uso o en la máquina se advierte, por ejemplo, sobre peligros residuales.

¿Desea más información? La encontrará en el capítulo 4. El Compendio de seguridad en inglés le ofrece conocimientos sobre la seguridad de la maquinaria.

Compendio de seguridad

Vista general del ámbito