Derecho y normas en Europa

Vista general

Europa

En la Unión Europea rigen diversas Directivas que deben transponerse al derecho nacional de los distintos Estados miembros.

Uno de los comunes denominadores de muchas Directivas es la existencia de una obligación de Marcado CE para muchos productos cubiertos por estas Directivas.

Los países que no pertenecen a la UE aplican en parte leyes y directrices diferentes.

Relación entre Directivas, leyes y normas en Europa

Los destinatarios de las Directivas son los Estados Miembros de la UE, que están obligados a transponer las Directivas europeas a derecho nacional. En Alemania, por ejemplo, se realiza generalmente mediante la ley de seguridad de aparatos y productos.

Las normas no tienen carácter vinculante y representan tan solo el estado de la ciencia y la técnica en el momento de la publicación. Las normas no deben aplicarse en un procedimiento de evaluación de la conformidad UE hasta que se han armonizado en una Directiva UE mediante la publicación en el Diario Oficial de la UE. El cumplimiento de los requisitos conduce a la denominada presunción de conformidad. Según este efecto de presunción, un fabricante puede considerar que, si la norma se implementa correctamente, se cumplirán los requisitos de seguridad fundamentales de la Directiva UE definida en el anexo de normativas.

Si un fabricante utiliza correctamente las Directivas Europeas y las normas armonizadas correspondientes, prevalece la denominada inversión de la carga de prueba en el sentido de la responsabilidad por productos defectuosos. Esto significa que, en caso de accidente o muerte, la autoridad de vigilancia del mercado (el servicio de inspección del trabajo en Alemania) o la fiscalía ha de demostrar que el fabricante no ha respetado y aplicado correctamente las Directivas y normas armonizadas.

Países de la UE

Directiva de Máquinas

La Directiva de Máquinas se ratificó en 1993 con el objetivo de suprimir obstáculos al comercio y favorecer el mercado interior libre en Europa. Tras un periodo de transición de dos años, la Directiva de Máquinas pasó a ser vinculante en Europa desde el 01/01/1995. Describe requisitos unificados de seguridad y salud para la interacción entre personas y máquinas y sustituye las numerosas disposiciones nacionales relativas a la seguridad de la máquinas. El 29/12/2009 entró en vigor la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Obligación de marcado CE

Los productos comprendidos en una o más de las directivas señaladas a continuación están sujetos a la obligación de llevar un marcado CE. Estos productos deben ir acompañados, además, de una declaración de conformidad.

Mediante la declaración, el fabricante confirma de manera vinculante que se cumplen la totalidad de requisitos de las directivas europeas en las que se engloba su producto. Esto le permite importar y comercializar su producto en el ámbito de aplicación de la UE, que actualmente comprende 27 Estados de la UE, incluidos Suiza, Noruega y Turquía, sin necesidad de tener en consideración disposiciones nacionales.

Encontrará las declaraciones de conformidad de productos Pilz en nuestra zona de descargas.

Ejemplos Directivas UE con obligación de Marcado CE

Gran Bretaña

En Gran Bretaña se aplica una Directiva especial relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER).

Esta normativa regula todos los equipos de trabajo utilizados por los trabajadores durante su trabajo, desde un martillo hasta prensas mecánicas y vehículos. La "utilización" de equipos de trabajo comprende también el mantenimiento, la limpieza, el transporte o la puesta en servicio de los equipos de trabajo.

PUWER no solo exige que se proporcionen y mantengan correctamente equipos de trabajo adecuados, sino que prevé asimismo la prevención de los riesgos que se derivan de la utilización de los equipos de trabajo.

Gran Bretaña

¿Qué es PUWER?

La "Provision and Use of Work Equipment Regulations" (PUWER) se elaboró en el marco del "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) y entró en vigor el 5 de diciembre de 1998. El objetivo principal de PUWER es garantizar la disponibilidad de equipos de trabajo seguros durante el ciclo de vida completo de su utilización, independientemente de su estado, antigüedad o procedencia.

¿Quién es responsable?

Todos los empresarios tienen la obligación de evaluar los riesgos para la salud y la seguridad de las personas en sus puestos de trabajo. Las normativas exigen a los empresarios no solo la disponibilidad de equipos de trabajo y máquinas seguras, sino también la consideración de las condiciones de trabajo y los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, que incluye la implementación de los cursos de formación pertinentes.

¿Que significa PUWER?

PUWER se refiere a la disponibilidad y utilización de todos los equipos de trabajo y máquinas, incluidos los elementos de equipo móvil y equipos de elevación de carga o, en pocas palabras, desde una simple herramienta o una máquina individual hasta una fábrica de montaje.

Más información: