En Australia, los proyectos y la aplicación de las leyes sobre seguridad competen a los estados y los territorios. No obstante, las diferentes leyes sobre seguridad industrial y los requisitos de las mismas tienen enfoques muy similares. La legislación correspondiente se orienta en la ley "Work Health and Safety Act". En ella se establecen las obligaciones y las debidas diligencias de personas con diferentes grados de responsabilidad. La legislación estatal OHS comprende numerosas normativas y normas de procedimiento para los diferentes ámbitos de seguridad.
Derecho y normas en Australia / Oceanía

Importancia de las normas
Las normas de procedimiento no son vinculantes generalmente. Sin embargo, se utilizan muchas veces como criterio para la evaluación de las medidas para el diseño seguro del puesto de trabajo en el sistema jurídico correspondiente. En consecuencia, su incumplimiento puede significar consecuencias muy graves.
En las normativas se hace referencia frecuentemente a las normas australianas editadas por un organismo independiente denominado "Standard Australia". Sin embargo, salvo por algunas excepciones dignas de mención, las normas australianas no son vinculantes. También son utilizadas muchas veces por los tribunales a la hora de evaluar si se han tomado suficientes medidas para reducir los riesgos.
Una de las principales normas sobre seguridad de las máquinas en Australia es, por ejemplo, la AS4024.1., cuyo cumplimiento no es obligatorio, pero que representa una herramienta extraordinaria como defensa en casos de demandas por omisión de la debida diligencia. Por otra parte, el incumplimiento puede acarrear consecuencias jurídicas significativas.
Orientación internacional
Muchas normas australianas se basan en normas internacionales:
- Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC)
- Normas de la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, ISO)
La política oficial de Standards Australia es incorporar siempre que sea posible normas internacionales (ISO o IEC) en aras de una orientación internacional. En contraste, las normas de los EUA (normas ANSI) rara vez corresponden a normas australianas y las normas ISO y EN tienen escasa relevancia en Australia.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es