Seguridad funcional

¿Qué se entiende por seguridad funcional?

Laberinto de normativas

Las causas de los peligros y, por extensión, las medidas técnicas para evitarlos, pueden ser de diferente índole. Por esta razón, se distinguen diferentes tipos de seguridad, por ejemplo, según la causa de los posibles peligros.

Por "seguridad funcional" se entiende la seguridad que depende del funcionamiento correcto de un sistema de mando.

La evaluación de riesgos tiene una función central por lo que respecta a los requisitos de seguridad funcional. En la norma EN ISO 12100 se describen los pasos que deben tenerse en cuenta para la estimación y la reducción de riesgos de las máquinas. La evaluación y verificación de las funciones de seguridad se detalla en las normas EN ISO 13849 y EN/IEC 62061, estableciéndose como requisito que la medida técnica de protección requerida dependa de un sistema de control. Los requisitos de integridad de la seguridad (PL, SIL) se desprenden de la estimación de riesgos.

Ponencia: Normativas sobre seguridad funcional: modificaciones de la ISO 13849-1 y la IEC 62061

Ponencia Pilz Automation Days: Normativas sobre seguridad funcional: modificaciones de la ISO 13849-1 y la IEC 62061

Las normas de seguridad funcional se encuentran en un periodo transitorio. En 2021 se publicó una nueva versión de la IEC 62061, en tanto que la publicación de la ISO 13849-1 está prevista para verano de 2022. ¿Cómo influye esto en el diseño de sistemas de mando relativos a la seguridad y el cumplimiento de la Directiva de Máquinas? La información completa, en la ponencia.

Puede solicitar gratuitamente la grabación de nuestra ponencia:

¿Quo vadis "seguridad funcional"?

Flechas que conducen hacia normas

Tampoco la automatización es ajena a la tendencia a la digitalización. Con el grado de complejidad crece también la presencia de sistemas de control configurables y programables para la protección de máquinas e instalaciones. A la hora de diseñar controles de máquinas surge a menudo la pregunta de cómo seleccionar el nivel de seguridad requerido para funciones de seguridad de los controles. Los fabricantes han de seleccionar y combinar los componentes atendiendo a determinados criterios. En la estimación de riesgos se analiza la probabilidad de que se produzca el fallo peligroso de un componente. Las probabilidades de que fallen los distintos componentes se consideran después conjuntamente. El nivel de seguridad requerido se determina mediante gráficos que reproducen la gravedad de una lesión y la duración o frecuencia de exposición. Cuanto mayor es el riesgo, más exigentes son los requisitos de seguridad para el sistema de mando. Se analiza cada función de seguridad. Por ejemplo, protección contra nueva puesta en marcha intempestiva o desconexión en caso de peligro mediante la función de parada de emergencia, o también que la máquina siga siendo segura aunque falle el control. 

Junto con los requisitos de una máquina segura, hay que tener en cuenta también la productividad. En caso contrario, aumentan los alicientes para manipular los dispositivos de seguridad.  

Los requisitos de las partes de sistemas de mando relativas a la seguridad están establecidos en las normas ISO 13849 e IEC 62061.

Revisión de las normas ISO 13849 e IEC 62061

Ambas normas han tenido que ser actualizadas para seguir representando el "Estado de la técnica". La última edición de la IEC 62061 se publicó el 22 de marzo de 2021. La ISO 13849 tiene actualmente el estado de FDIS, lo que significa que no se pueden realizar modificaciones sustanciales del contenido. La revisión de ambas normas ha venido motivada no solo por cuestiones de actualización y adecuación rutinaria a los adelantos tecnológicos, sino también por las numerosas discusiones en torno a la unificación fracasada de ambas normas en la IEC/ISO 17305. 

Las siguientes modificaciones afectan tanto a la norma ISO 13849 como a la IEC 62061:  

  • Modificación del método para definir el nivel de seguridad requerido (PL o SIL) 
  • Requisitos del software de aplicación modificados en función de la complejidad y los lenguajes de programación elegidos 
  • Permitir que los subsistemas desarrollados en el marco de una de las normas puedan utilizarse en la otra 
Cambios ISO 13849 - 2023 Cambios IEC 62061 - 2021 
  • Vista general (capítulo 4) 
  • Definición de funciones de seguridad (capítulo 5) 
  • Software (capítulo 7) 
  • Validación (se ha adoptado el capítulo 10 de la norma EN ISO 13849-2) 
  • Combinaciones de subsistemas (anexo H) 
  • Requisitos de CEM (anexo L) 
  • Requisitos de seguridad (anexo M) 
  • Requisitos de software (Use-Cases, anexo N) 
  • Ámbito: independiente de la tecnología (ya no se limita a E/E/PES) 
  • Nuevos anexos sobre tasas de fallo (anexo C), cobertura de diagnóstico (anexo E) y cálculos de fiabilidad (anexo K) 
  • Denominación "SIL CL" sustituida por "SIL" 
  • Nuevos niveles de software de aplicación (capítulo 8) 
  • Grados de independencia en la verificación de software y validación de seguridad general 
  • Requisitos CEM (apartado 6.6) 
  • Parametrización por software más precisa (apartado 6.7) 
  • Complemento de requisitos relativos a pruebas periódicas, p. ej., prueba de calidad 
  • Security 
Brújula apuntando a la ISO 13849

Periodos transitorios y armonización

La publicación de la ISO 13849-1 estaba prevista inicialmente para 2021 y se pospuso hasta 2023. Se desconoce todavía la fecha de armonización como norma UE EN ISO 13849-1 y si se establecerá un periodo transitorio para la publicación de la norma en el Diario Oficial, así como la eventual duración del mismo.

El proceso de armonización de la IEC 62061 en la EN IEC 62061 ha durado un año. En cuanto una normativa IED o ISO aparece publicada como normativa UE en el Diario Oficial de la Unión Europea se aplica el efecto de presunción. Es decir, un fabricante que se atenga a lo establecido en la norma puede considerar que está cumpliendo los requisitos de la Directiva de Máquinas en cuanto a seguridad y protección de la salud y que, en el marco de la evaluación de la conformidad con la correspondiente declaración de conformidad, puede colocar el Marcado CE en su máquina. Las normativas internacionales ratificadas son aplicables en cuanto aparecen publicadas en las páginas de las organizaciones IEC o ISO. Aun así, es aconsejable prepararse lo antes posible para el desarrollo previsto.

Calendario   Estado  Calendario  Estado 
ISO 13849-1 (FDIS) 
  • publicada
IEC 62061 (FDIS) 
  • publicada
ISO 13849-1  
  • publicada
IEC 62061  
  • publicada
EN ISO 13849-1 
  • publicada
EN 62061 
  • publicada
EN ISO 13849-1 (armonizada)  abierto EN 62061 (armonizada) 
  • publicada

La seguridad funcional a simple vista

Asesoramiento sobre seguridad funcional

La seguridad funcional tiene por objeto proteger las personas y las máquinas frentes a los peligros. En Europa, las normas sobre seguridad funcional en la construcción de máquinas se recogen en la Directiva de Máquinas. Descargue nuestro póster sobre "Seguridad funcional" para conocer de un vistazo los pasos de la estimación y reducción de riesgos según la EN ISO 12100. Esta "norma A" es la base de dos normas importantes: EN ISO 13849-1 o EN IEC 62061.

Descargar póster de seguridad funcional

Información suplementaria

Vista general del área
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es