Marcado CE

¿En qué se diferencia una "lesión leve" de una "lesión grave" en la evaluación de riesgos?

Pregunta:

Con motivo de una evaluación de riesgos hay que clasificar la lesiones en 4 niveles:
1. Sin lesión
2. Lesión leve
3. Lesión grave
4. Muerte
Los puntos 1. y 4. son claros. Sin embargo, los puntos 2. y 3. Son confusos. ¿Cómo se clasifica, p. ej., una fractura simple de un dedo o una fractura compleja de una pierna?

Respuesta:

No existen especificaciones concretas en lo que respecta a la estimación de riesgos/clasificación de una lesión. Recomendamos aplicar la siguiente clasificación:

Lesión leve: p. ej., golpe ligero, aplastamiento ligero, hematoma, etc., es decir, una lesión que no requiere atención médica y que no supone una baja por enfermedad.

Lesión grave: p. ej., fractura o corte profundo. Es generalmente una lesión que requiere atención médica y que puede comportar una baja por enfermedad.

La clasificación de la lesión debe orientarse siempre en el "worst case" del posible peligro.