No existe una clasificación directa de componentes con clasificación de categoría según EN ISO 954-1 en "componentes de eficacia probada" según EN ISO 13849-1. No obstante, cabe considerar estos componentes incluso más que "eficaces" en términos de seguridad porque la categoría 3 ofrece mejor protección contra defectos previsibles que la categoría 1.
Conclusión: La consideración de "componente de eficacia probada" está completamente justificada. Sin embargo, sin declaraciones más detalladas del fabricante y sobre la base de la categoría 3 puede considerarse como máximo un MTTFd de 10 años.